This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823A:特定条件下的频率响应

Guru**** 2529020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512901/tpsm82823a-frequency-response-in-the-specific-conditions

器件型号:TPSM82823A

工具/软件:

您好的团队、

请让您对以下输入和输出条件的频率响应(Gain - Frequency、Phase - Frequency)进行仿真。

输入电压:3.3V

输出电压:1.5V

输出电流:1A

输出电容器:GRM155R60J226ME11 x 2个(需要考虑-36.3%的直流偏置)

无 CFF

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shunsuke、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    TPSM82823A 没有可用的交流仿真模型。 可用的 PSPICE 模型仅适用于瞬态仿真。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您能为我的客户进行测量吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shunsuke、

    我没有 GRM155R60J226ME11电容器。 给他们定单大约需要一个星期。 客户等待这么长时间是否可以?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-San:

    感谢您的答复。 他提到他不需要进行测量。 很抱歉提问。 顺便说一下、我们是否计划发布 TPSM82823A 的交流仿真模型?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-San:

    毕竟、他想得到频率响应的测量结果、并且可以等待超过一周的时间。 很抱歉更改了很多内容、您能进行测量吗? 他更改了下面的输入和输出条件。

    1.  

    输入电压:3.3V

    输出电压:1.5V

    输出电流:1A

    输出电容器: GRM155R60J226ME11 x 3个(需要考虑-36.3%的直流偏置)

    2.

    输入电压:3.3V

    输出电压:0.7V

    输出电流:1.9A

    输出电容器: GRM155R60J226ME11 x 3个(需要考虑直流偏置、为-11%)

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shunsuke、

    感谢您的更新。

    目前没有为 TPSM82823A 创建交流仿真模型的计划。

    结果很难订购这些电容器、因此我切换到了方案 B:我使用了可用的电容器类型并更改了电容器数量来分析稳定性趋势。 根据数据表中的建议、预计输出电容值过高会带来不稳定的风险。 因此、我选择了 GRT188R61A226ME13、它的直流偏置更小 (1.5V 时为23.8%、0.7V 时为-49%)、当使用过多的电容器时、这对于 TPSM82823A 应用中可能的不稳定因素更为关键。 这样、我们就可以留出一些裕度、以便将结论转换为所需的 GRM155R60J226ME11电容器。

    以下是分析结果:

    Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff:

    COUT 交叉频率 相位裕度 增益裕度
    1个22 μF 395.9kHz 82.5 ° 14.3dB
    2个22 μF 199.4kHz 71.9 ° 14.3dB
    3个22 μF 142.4kHz 60.3 ° 141dB

    Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff:

    COUT 交叉频率 相位裕度 增益裕度
    1个22 μF 228.5kHz 59.4 ° 11.3dB
    2个22 μF 126.5kHz 44 ° 11.5dB
    3个22 μF 99.7kHz 33.3 ° 11.5dB

    数据表建议的 Cout 范围为10 μF 到47 μF。 Vout = 1.5V 时的测量结果证实了这一建议。 因此、3 x 22 μF 的 Cout 会导致相当低的相位裕度。 最好使用较低的 Cout 值(例如2 x 22 μF)。

    对于0.7V 的 Vout、较高 Cout 值的影响似乎并不那么严重。 3个22 μF 仍然显示出良好的相位裕度。

    对于具有较高直流偏置电压的所需电容器 GRM155R60J226ME11、我们现在可以得出结论:对于 Vout = 0.7V、可以使用3 x 22 μF 的 Cout。 Vout = 1.5V 时、建议遵循数据表、仅使用2个22 μF。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致。

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-San:

    我将确认我的客户是否可以接受您的计划。 顺便说一句,您可以通过 Murata 的网站下一个免费的样品订单。

    https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=GRM155R60J226ME11%23 

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas San:

    非常感谢您的持续支持。 很抱歉问了很多问题。 请创建  GRM155R60J226ME11和  GRT188R61A226ME13的比较信息。

    您是说分析是计算结果、对吧? 如果可能、您能否通过测量 OT 来确定计算是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke

    感谢您为我提供免费样品选项。 我不知道。

    我的结果是使用 EVM 上安装的电容器 GRT188R61A226ME13测得的、但未计算结果。

    最相关的参数是直流偏置降额后的有效电容。

    对于 GRT188R61A226ME13、直流偏置降额在1.5V 时为-23.8%、在0.7V 时为-49%。 对于 GRM155R60J226ME11、在1.5V 时直流偏置降额为-36.3%、在0.7V 时为-11%。 因此、GRT188R61A226ME13在这两种条件下都具有更高的有效电容。 有效电容越高、实现稳定性就越重要。 但在0.7V 下、即使在较高的有效电容下、测量的相位裕度也正常。 因此、我得出结论、采用 GRM155R60J226ME11较低的有效电容也可以获得相位裕度。 在1.5V 下、测得的相位裕度对于3x22uF 来说太低、而对于2x22uF 来说则微不足道。 因此、我得出结论、2x22uF 对于 GRM155R60J226ME11较低的有效电容是合适的。

    因此、我必须使用 GRM155R60J226ME11的免费样本重复测量。 我将在样片可用后提供更新。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-San:

    感谢您的支持! 我们期待着  GRM155R60J226ME11的相位裕度和增益裕度结果。 我收到了客户的额外请求。 我的客户想在 Vin = 3.3V、Vout = 1.5V 和3 x 22uF (GRT188R61A226ME13)的情况下、将 Cff 添加到 TPSM82823A。 您是否可以估算 Cff 值以满足45度以上的相位裕度要求?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-San:

    请问您能否分享测得的环路谐振曲线? 自我的客户提出要求以来、总共需要6条曲线。 很抱歉、您问了很多问题。

    Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff:

    COUT 交叉频率 相位裕度 增益裕度
    1个22 μF 395.9kHz 82.5 ° 14.3dB
    2个22 μF 199.4kHz 71.9 ° 14.3dB
    3个22 μF 142.4kHz 60.3 ° 141dB

    Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff:

    COUT 交叉频率 相位裕度 增益裕度
    1个22 μF 228.5kHz 59.4 ° 11.3dB
    2个22 μF 126.5kHz 44 ° 11.5dB
    3个22 μF 99.7kHz 33.3 ° 11.5dB

    关于添加 CFF、我的客户首先请求添加5.6pF 和12 pF 的 CFF。 如果这些值仍然无法满足增加的相位裕度要求、请选择合适的值。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shunsuke、

    我的鸡巴在裤裆里跳动,可是我完全错了。

    电容器样本尚未到达。 货件似乎卡住了。

    CFF 的每一种变化都使修改电路板和进行测量所需的工作量加倍。

    如果您愿意帮助  为客户提供一个或多个 TPSM82823AEVM、以便客户自行评估所有特定于客户的 BOM 变化、也许会更高效。 你怎么看?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anreas-san:

    感谢您的答复。 我理解您的建议。 我将让客户使用 EVM 选择合适的 Cff、因此请遵循下面的申请。 我将尝试关闭客户的其他请求。

    "

    请问您能否分享测得的环路谐振曲线? 自我的客户提出要求以来、总共需要6条曲线。 很抱歉、您问了很多问题。

    "

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    您是指我在表中总结的无 Cff 电容器 GRT188R61A226ME13的曲线吗?

    以下是这些曲线:

    Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff、Cout = 1 x 22 μF:

    Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff、Cout = 2 x 22 μF:

    Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff、Cout = 3 x 22 μF:

    Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff、Cout = 1 x 22 μF:

    Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff、Cout = 2 x 22 μF:

    Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff、Cout = 3 x 22 μF:

    此致、

    Andreas。