工具/软件:
您好的团队、
请让您对以下输入和输出条件的频率响应(Gain - Frequency、Phase - Frequency)进行仿真。
输入电压:3.3V
输出电压:1.5V
输出电流:1A
输出电容器:GRM155R60J226ME11 x 2个(需要考虑-36.3%的直流偏置)
无 CFF

此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
请让您对以下输入和输出条件的频率响应(Gain - Frequency、Phase - Frequency)进行仿真。
输入电压:3.3V
输出电压:1.5V
输出电流:1A
输出电容器:GRM155R60J226ME11 x 2个(需要考虑-36.3%的直流偏置)
无 CFF

此致、
山本俊介
尊敬的 Andreas-San:
毕竟、他想得到频率响应的测量结果、并且可以等待超过一周的时间。 很抱歉更改了很多内容、您能进行测量吗? 他更改了下面的输入和输出条件。
1.
输入电压:3.3V
输出电压:1.5V
输出电流:1A
输出电容器: GRM155R60J226ME11 x 3个(需要考虑-36.3%的直流偏置)
2.
输入电压:3.3V
输出电压:0.7V
输出电流:1.9A
输出电容器: GRM155R60J226ME11 x 3个(需要考虑直流偏置、为-11%)
此致、
山本俊介
你好 Shunsuke、
感谢您的更新。
目前没有为 TPSM82823A 创建交流仿真模型的计划。
结果很难订购这些电容器、因此我切换到了方案 B:我使用了可用的电容器类型并更改了电容器数量来分析稳定性趋势。 根据数据表中的建议、预计输出电容值过高会带来不稳定的风险。 因此、我选择了 GRT188R61A226ME13、它的直流偏置更小 (1.5V 时为23.8%、0.7V 时为-49%)、当使用过多的电容器时、这对于 TPSM82823A 应用中可能的不稳定因素更为关键。 这样、我们就可以留出一些裕度、以便将结论转换为所需的 GRM155R60J226ME11电容器。
以下是分析结果:
Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff:
| COUT | 交叉频率 | 相位裕度 | 增益裕度 |
| 1个22 μF | 395.9kHz | 82.5 ° | 14.3dB |
| 2个22 μF | 199.4kHz | 71.9 ° | 14.3dB |
| 3个22 μF | 142.4kHz | 60.3 ° | 141dB |
Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff:
| COUT | 交叉频率 | 相位裕度 | 增益裕度 |
| 1个22 μF | 228.5kHz | 59.4 ° | 11.3dB |
| 2个22 μF | 126.5kHz | 44 ° | 11.5dB |
| 3个22 μF | 99.7kHz | 33.3 ° | 11.5dB |
数据表建议的 Cout 范围为10 μF 到47 μF。 Vout = 1.5V 时的测量结果证实了这一建议。 因此、3 x 22 μF 的 Cout 会导致相当低的相位裕度。 最好使用较低的 Cout 值(例如2 x 22 μF)。
对于0.7V 的 Vout、较高 Cout 值的影响似乎并不那么严重。 3个22 μF 仍然显示出良好的相位裕度。
对于具有较高直流偏置电压的所需电容器 GRM155R60J226ME11、我们现在可以得出结论:对于 Vout = 0.7V、可以使用3 x 22 μF 的 Cout。 Vout = 1.5V 时、建议遵循数据表、仅使用2个22 μF。
如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Andreas。
尊敬的 Andreas-San:
我将确认我的客户是否可以接受您的计划。 顺便说一句,您可以通过 Murata 的网站下一个免费的样品订单。
https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=GRM155R60J226ME11%23

此致、
山本俊介
尊敬的 Shunsuke:
感谢您为我提供免费样品选项。 我不知道。
我的结果是使用 EVM 上安装的电容器 GRT188R61A226ME13测得的、但未计算结果。
最相关的参数是直流偏置降额后的有效电容。
对于 GRT188R61A226ME13、直流偏置降额在1.5V 时为-23.8%、在0.7V 时为-49%。 对于 GRM155R60J226ME11、在1.5V 时直流偏置降额为-36.3%、在0.7V 时为-11%。 因此、GRT188R61A226ME13在这两种条件下都具有更高的有效电容。 有效电容越高、实现稳定性就越重要。 但在0.7V 下、即使在较高的有效电容下、测量的相位裕度也正常。 因此、我得出结论、采用 GRM155R60J226ME11较低的有效电容也可以获得相位裕度。 在1.5V 下、测得的相位裕度对于3x22uF 来说太低、而对于2x22uF 来说则微不足道。 因此、我得出结论、2x22uF 对于 GRM155R60J226ME11较低的有效电容是合适的。
因此、我必须使用 GRM155R60J226ME11的免费样本重复测量。 我将在样片可用后提供更新。
此致、
Andreas。
尊敬的 Andreas-San:
感谢您的支持! 我们期待着 GRM155R60J226ME11的相位裕度和增益裕度结果。 我收到了客户的额外请求。 我的客户想在 Vin = 3.3V、Vout = 1.5V 和3 x 22uF (GRT188R61A226ME13)的情况下、将 Cff 添加到 TPSM82823A。 您是否可以估算 Cff 值以满足45度以上的相位裕度要求?
此致、
山本俊介
尊敬的 Andreas-San:
请问您能否分享测得的环路谐振曲线? 自我的客户提出要求以来、总共需要6条曲线。 很抱歉、您问了很多问题。
Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff:
| COUT | 交叉频率 | 相位裕度 | 增益裕度 |
| 1个22 μF | 395.9kHz | 82.5 ° | 14.3dB |
| 2个22 μF | 199.4kHz | 71.9 ° | 14.3dB |
| 3个22 μF | 142.4kHz | 60.3 ° | 141dB |
Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff:
| COUT | 交叉频率 | 相位裕度 | 增益裕度 |
| 1个22 μF | 228.5kHz | 59.4 ° | 11.3dB |
| 2个22 μF | 126.5kHz | 44 ° | 11.5dB |
| 3个22 μF | 99.7kHz | 33.3 ° | 11.5dB |
关于添加 CFF、我的客户首先请求添加5.6pF 和12 pF 的 CFF。 如果这些值仍然无法满足增加的相位裕度要求、请选择合适的值。
此致、
山本俊介
尊敬的 Shunsuke:
您是指我在表中总结的无 Cff 电容器 GRT188R61A226ME13的曲线吗?
以下是这些曲线:
Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff、Cout = 1 x 22 μF:

Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff、Cout = 2 x 22 μF:

Vin = 3.3V、Vout = 0.7V、无 Cff、Cout = 3 x 22 μF:

Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff、Cout = 1 x 22 μF:

Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff、Cout = 2 x 22 μF:

Vin = 3.3V、Vout = 1.5V、无 Cff、Cout = 3 x 22 μF:

此致、
Andreas。