This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431A:Vref 偏差和负载调节不稳定性(4M 批次后)

Guru**** 2512925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521562/tlv431a-vref-deviation-and-load-regulation-instability-post-4m-lot

器件型号:TLV431A

工具/软件:

您好、

我的客户正在 评估来自后处理更改批次(PCN#20241217004.1)的 TLV431AIDBVR 器件、并已发现与之前批次相比性能出现了明显下降。

■观察结果

ΔVo 批次表现出更差的静态负载调节(Δ T):

  在相同条件下(VIN = 76V 、IOUT = 1.35A )、从约+5mV→+25mV 开始。

此电压 ΔVref 与并联基准电压的变化(Δ V)相关、其中 REF 引脚显示出~200mV 的周期性电压下降、与逆变器的开关周期同步。 Vref 的下降在较高的负载电流下变得更加明显、这表明噪声灵敏度会增加。

 在 K 和 A 端子之间添加一个2200 pF 电容器可成功缓解 Vref 波动和输出电压偏差、从而恢复接近原始批次的性能。

Δ R =○ΔVo 负载调节[mV]

VIN [V] 更改前 4M 批次 4M + 1000pF 4M + 2200pF
36 5.0 23.1. 7.9. 4.5.
48 4.3. 23.4. 7.7. 4.5.
76 4.6. 24.3. 7.6. 4.7

○Ω  并联基准电压 ΔVref [mV]

VIN [V] 更改前 更改后 4M + 1000pF 4M + 2200pF
36 1.6 4.9. 1.7 1.3.
48 1.5 4.9. 1.8 1.3.
76 1.7 5.5. 2.0 1.4

■问题
1.您能否确认4M 批次的内部结构变化(如 ESD 单元、内部补偿、输出阻抗)是否可以解释噪声敏感性的增加?

2.考虑到上述行为,您推荐使用 K-A 电容器吗? 如果您有任何对策或意见、请告诉我。
添加电容器很有效、但布板空间限制使得在生产中应用该对策不切实际。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您提请我们注意这一点。

    您能否提供您描述的此行为的范围捕获?

    Unknown 说:
    此电压偏差与并联基准电压 ΔVref 的变化(μ V)相关、其中 REF 引脚显示~ 200mV 的周期性电压骤降、与逆变器的开关周期同步。 Vref 的下降在较高的负载电流下变得更加明显、这表示噪声灵敏度增加。

    在此行为期间、您还能否提供阴极电流?

    如有疑问、我们将 根据我在上面要求的信息审核器件设计、并尽快回复您。 请在此主题的响应中提供示波器捕获和阴极电流。 添加 K-A 电容器是缓解您所述行为的一个不错的选择、似乎您的结果表明情况确实如此。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您能提供您描述的此行为的范围捕获吗?

    我们希望分享我们从客户那里收到的示波器波形数据、以供您查看。 您能否查看并确认所附的波形是否足以进行分析?

    此外、如果您认为需要进一步测量(例如阴极电流)、我们将不胜感激。

    如果您需要完整的电路图来帮助您进行评估、我们可以通过私人消息分享(我们已经发送朋友的请求)。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这些捕获非常有用。 谢谢你。 以下措施也有助于我们的调查:

    1.此行为期间阴极电压的示波器捕获。

    2.此行为期间 REF 引脚电压的示波器捕获。

    3.此行为期间阴极电流的示波器捕获。

    我们来跟进有关电路图详细信息的私人消息。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我已经将波形信息附加在 PDF 文件中、您能看一下吗?
    稍后我还会向您发送私人消息中使用的电路图。

    e2e.ti.com/.../Waveform-information.pdf

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您观看其他视频。 我们将对此进行研究、并告知您何时需要分享详细信息。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我们将在下周与客户举行商务会议、因此、如果有任何更新、我希望您尽快发表意见。
    此外,如有必要,我们也会公开私人信息。

    谢谢、

    Cono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我已通过电子邮件联系、以进一步继续此讨论。

    谢谢、

    杰克逊