Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
工具/软件:
您好、
为了与我的2S4P 锂聚合物电池包实现最佳匹配、我执行了化合物 ID 过程。
我已经执行了学习周期、数据存储器中的更新状态为06。
我生成了一个黄金映像、并将其刷写到新的电路板上。
I I2C 模式如下所示:
但在 HDQ 中显示157mV、如下所示:
问题是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
工具/软件:
您好、
为了与我的2S4P 锂聚合物电池包实现最佳匹配、我执行了化合物 ID 过程。
我已经执行了学习周期、数据存储器中的更新状态为06。
我生成了一个黄金映像、并将其刷写到新的电路板上。
I I2C 模式如下所示:
但在 HDQ 中显示157mV、如下所示:
问题是什么?
我可以在表7-16更新状态定义中看到、黄金映像应该在状态0x02处创建。
我在状态= 0x06时创建了黄金映像
这会有什么影响吗?
我从中执行学习并创建黄金映像的电池组在 HDQ 模式下工作良好。 我今天将该板转换回 I2C 以检查数据。 当我使用按钮转换为 HDQ 时、我的仪表板中的"黑色"电池具有相同的结果、显示为157mV。 我设法将其恢复到 I2C 模式、当我发送0x29E7时、它已正确转换为 HDQ、显示 PROPER 状态并携带数据存储器中的所有正确值。
我希望这能帮助您缩小问题范围。
此致、
Martin
尊敬的 Martin:
"黑色"电池指示 SOC%、如果未执行学习周期、SOC 读数不正确就不足为奇。 获得准确的 SOC 是我们接下来可以解决的另一个问题。
我最关心的是、当器件进入 HDQ 模式时、电压和电流读数会显著变化。 这些读数由校准参数控制。 如果在切换到 HDQ 模式时这些值没有改变、则这个问题可能与读取 HDQ 数据有关。
请导航至"窗口"->"首选项"->"高级模式"。 然后、关闭除电压、温度和电流之外的所有寄存器上的扫描。
还请禁用自动刷新和位寄存器。 检查电压电流和温度读数现在是否正确。
此致、
Diego
尊敬的 Diego:
我不确定是否正确、但我在 I2C 模式和 HDQ 模式下使用观察窗口记录了电压、电流和温度。
在 I2C 模式下、I get:
数据日志
时间戳、电压、电流、温度、
2025年06月04日08:13:04,7818、0、22.0、
2025年06月04日08:13:06,7818、0、22.0、
2025年06月04日08:13:08,7818、0、21.9、
2025年06月04日08:13:10,7820、0、21.9、
在 HDQ 方面、我得到:
数据日志
时间戳、电压、电流、温度、
2025年06月04日08:31:34,157、-22273、-273.2、
2025年06月04日08:31:36,157、-22273、-273.2、
2025年06月04日08:31:38,157、-22273、-273.2、
显然有些事情出错了,但我不知道该怎么办。
此致、
Martin
再次嗨、Diego、
另一个观察结果:我重新启动了 BQStudio、它在 I2C 模式下启动、因此3个 LED (现在为2)可能以某种方式处于 I2C 模式、即使仪表板上说 HDQ?!
此外、当使用 EV2400模块启动 BQStudio 时、我总是收到此错误消息:
进行初始设计和工作说明的硬件工程师做了一个注释、只需单击"确定"、但我想知道硬件/软件/固件是否存在差异?
由于这个问题,我们有一个停止生产,所以我正在寻求解决方案
谢谢、
Martin
ThomasCosby 这与此主题相关,你给了良好的建议:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/539017/bq34z100evm-no-display-of-state-of-charge
我发现化学 ID 不正确+多个设置。 所有的修复和我有一个板,以显示准确的剩余容量水平与四个 LED。
转换为 HDQ 时似乎出错了。
我希望您和 Diego 能提供帮助。
谢谢、
Martin
尊敬的 Martin:
尝试缩短日志/扫描间隔。
此外、当使用 EV2400模块启动 BQStudio 时、我总是收到此错误消息:
您的器件未自动检测、BQstudio 应该自动打开、您很可能缺少正确的 bqz、这可能是 HDQ 错误的原因。
更多观察结果:
这可能与 BAT 引脚上的电压或闪存更新正常电压有关。
这是我在尝试从 I2C 转换为 HDQ 时看到的正常问题:
查看您的器件未与 BQstudio 进行通信的屏幕截图。
我还建议升级到 BQstudio 的最新测试版本。
此致、
Diego
您好、
bqz 文件对应于特定的固件版本。 它们包含固件包、可在此处下载。 BQ34Z100-DEVICE-FW 固件|德州仪器 TI.com
此致、
Diego