This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:从 I2C 转换为 HDQ 后输出看起来很奇怪

Guru**** 2367580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522020/bq34z100-g1-output-look-strange-after-convresion-from-i2c-to-hdq

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

您好、

为了与我的2S4P 锂聚合物电池包实现最佳匹配、我执行了化合物 ID 过程。
我已经执行了学习周期、数据存储器中的更新状态为06。
我生成了一个黄金映像、并将其刷写到新的电路板上。

I I2C 模式如下所示:

但在 HDQ 中显示157mV、如下所示:


问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您转换到 HDQ 模式时、校准参数是否会改变?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法读取数据存储器中的校准值、但当我将其推回 I2C 模式时、一切看起来都正常。
    在转换成 HDQ 时似乎出现了问题、但始终如一...

    令人遗憾的是、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在表7-16更新状态定义中看到、黄金映像应该在状态0x02处创建。
    我在状态= 0x06时创建了黄金映像

    这会有什么影响吗?

    我从中执行学习并创建黄金映像的电池组在 HDQ 模式下工作良好。 我今天将该板转换回 I2C 以检查数据。 当我使用按钮转换为 HDQ 时、我的仪表板中的"黑色"电池具有相同的结果、显示为157mV。 我设法将其恢复到 I2C 模式、当我发送0x29E7时、它已正确转换为 HDQ、显示 PROPER 状态并携带数据存储器中的所有正确值。

    我希望这能帮助您缩小问题范围。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    "黑色"电池指示 SOC%、如果未执行学习周期、SOC 读数不正确就不足为奇。 获得准确的 SOC 是我们接下来可以解决的另一个问题。

    我最关心的是、当器件进入 HDQ 模式时、电压和电流读数会显著变化。 这些读数由校准参数控制。 如果在切换到 HDQ 模式时这些值没有改变、则这个问题可能与读取 HDQ 数据有关。  

    请导航至"窗口"->"首选项"->"高级模式"。 然后、关闭除电压、温度和电流之外的所有寄存器上的扫描。  

    还请禁用自动刷新和位寄存器。 检查电压电流和温度读数现在是否正确。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我不确定是否正确、但我在 I2C 模式和 HDQ 模式下使用观察窗口记录了电压、电流和温度。

    在 I2C 模式下、I get:

    数据日志

    时间戳、电压、电流、温度、
    2025年06月04日08:13:04,7818、0、22.0、
    2025年06月04日08:13:06,7818、0、22.0、
    2025年06月04日08:13:08,7818、0、21.9、
    2025年06月04日08:13:10,7820、0、21.9、

    在 HDQ 方面、我得到:

    数据日志

    时间戳、电压、电流、温度、
    2025年06月04日08:31:34,157、-22273、-273.2、
    2025年06月04日08:31:36,157、-22273、-273.2、
    2025年06月04日08:31:38,157、-22273、-273.2、

    显然有些事情出错了,但我不知道该怎么办。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个观察结果:当我激活开关以在 HDQ 模式下显示 LED 容量时、我有3个 LED 亮起! 这与 I2C 模式下显示的剩余容量/电压有很好的相关性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨、Diego、

    另一个观察结果:我重新启动了 BQStudio、它在 I2C 模式下启动、因此3个 LED (现在为2)可能以某种方式处于 I2C 模式、即使仪表板上说 HDQ?!

    此外、当使用 EV2400模块启动 BQStudio 时、我总是收到此错误消息:

    进行初始设计和工作说明的硬件工程师做了一个注释、只需单击"确定"、但我想知道硬件/软件/固件是否存在差异?

    由于这个问题,我们有一个停止生产,所以我正在寻求解决方案


    谢谢、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    更多观察结果:

    我已经在多个全新的电路板上看到了这个问题、现在我已经用黄金映像进行了刷写。 我已经在 I2C 模式下看到了它(在数据存储器中、当我"读取所有数据" 3-4次时清除... 然后填充所有值、但从这个误差开始。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、

    你可能会觉得我正在绝望。
    这是我在尝试从 I2C 转换为 HDQ 时看到的正常问题:

    下电上电时、它会在 I2C 模式下再次启动

    谢谢
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、

    今晚的最后一个问题(我希望明天醒来时你有一些对我有利的东西):
    在此模式下、我可以执行任何特别操作:

    ;.)
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ThomasCosby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ThomasCosby 这与此主题相关,你给了良好的建议:  
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/539017/bq34z100evm-no-display-of-state-of-charge
    我发现化学 ID 不正确+多个设置。 所有的修复和我有一个板,以显示准确的剩余容量水平与四个 LED。
    转换为 HDQ 时似乎出错了。

    我希望您和 Diego 能提供帮助。

    谢谢、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    尝试缩短日志/扫描间隔。

    此外、当使用 EV2400模块启动 BQStudio 时、我总是收到此错误消息:

    您的器件未自动检测、BQstudio 应该自动打开、您很可能缺少正确的 bqz、这可能是 HDQ 错误的原因。

    更多观察结果:

    这可能与 BAT 引脚上的电压或闪存更新正常电压有关。

    这是我在尝试从 I2C 转换为 HDQ 时看到的正常问题:

    查看您的器件未与 BQstudio 进行通信的屏幕截图。

    我还建议升级到 BQstudio 的最新测试版本。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已升级到最新版本。 相同的误差。

    我可以手动下载最新的 bqz 吗? 在某个地方?

    请告诉我是否还有需要升级或做的事情?

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    记录:我的黄金单元按预期运行。 这些 LED 显示剩余容量、每个 LED 具有25%的非常严格的裕度。 我刚刚运行了一个新的放电和再充电周期、LED 会以正确的电平亮起/熄灭、因此我的重大挑战是生成一个工作正常的黄金映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    bqz 文件对应于特定的固件版本。 它们包含固件包、可在此处下载。  BQ34Z100-DEVICE-FW 固件|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego