主题中讨论的其他器件: LM5157、 LM5158
工具/软件:
尊敬的:
我填写了 LM5158-Q1升压转换器设计工具电子表格(已附上)、用于升压、Vinput 介于3.4和5.25V 之间、Vout=44V。 您能检查一下我是否选择了 UVLO 参数、只要其他参数合适吗? 我 未能 使用 WEBench 工具检查此配置、因为它不允许我 设置 VUVLO_ON = 3.7V 和 VUVLO_OFF = 3.4V。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的:
我填写了 LM5158-Q1升压转换器设计工具电子表格(已附上)、用于升压、Vinput 介于3.4和5.25V 之间、Vout=44V。 您能检查一下我是否选择了 UVLO 参数、只要其他参数合适吗? 我 未能 使用 WEBench 工具检查此配置、因为它不允许我 设置 VUVLO_ON = 3.7V 和 VUVLO_OFF = 3.4V。
此致、
尊敬的 Danielb:
感谢您使用 E2E 论坛。
我已经查看了快速入门计算器表、发现所选的 Vin、min 为3.4V、并且您选择了 UVLO = 3.4V 时的迟滞值下限。 当输入电压为3.4V 时、该器件不会导通。
请 选择您的 Vin、min≥3.7V 以开启器件。
此外、如果相位裕度小于63度、请再次检查您的补偿网络、因为在连接计算器上、我无法看到波特图。
重置似乎对我来说是可以的。
此致、
Hassan
谢谢、Hassan。 我将 VSUPPLY (min)更改为3.7V 并保持 VUVLO_ON = 3.7V 和 VUVLO_OFF = 3.4V、但我仍然怀疑它。 为什么 Webench 不允许我设置 VUVLO_OFF = 3.4V? Webench 允许我设置为 VUVLO_OFF 的最大值为 2.96V。
对于这些参数、LM5157是否是比 LM5158更好的选择?
我将检查补偿网络、并在此处发布结果。
尊敬的 Hassan:
请在我检查了压缩网络后找到所附的新表。 这个设计现在是否正确? 它与 Webench 应用程序的结果不同:

请注意、工作表中有一个10uH 电感器、webench 提供1uH 电感器。 为什么不同应用之间会有这种差异?
此致、
Daniel
e2e.ti.com/.../0066.LM5157_2D00_58_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design.xlsx
尊敬的 Hassan:
我很抱歉弄错了。 我更正了它。 如果我遗漏了其他任何信息、请告诉我。
对于这些参数、LM5157是否是比 LM5158更好的选择?
e2e.ti.com/.../0066.LM5157_2D00_58_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_2D00_new.xlsx
此致、
Daniel