请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B84-Q1 工具/软件:
您好、
我对浪涌电阻有疑问。
我设计这个电路。
TPS7B84-Q1能否承受"ISO7687-2-5b"(* Image_1)浪涌?

* Image_1.

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我对浪涌电阻有疑问。
我设计这个电路。
TPS7B84-Q1能否承受"ISO7687-2-5b"(* Image_1)浪涌?

* Image_1.

是的、由于它处于建议的工作 Vin 范围内、器件可能需要35V 电压
[报价 userid="616413" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518200/tps7b84-q1-about-serge-resistance/5841845 #5841845"]如果输入峰值电 压低于40V、TPS7B04-Q1是否正常输出设定电压 ?[/报价]我不确定我是否理解您的问题、但是的、TPS7B84-Q1输出将调节至 Vin < 40V 时设定的 Vout 值