工具/软件:
大家好
我有一个使用 BQ27Z746的产品。 它采用1S2P 配置、在室温下的电压为4.2V、9100mA 容量和 SOC 的精度(-20℃~60℃) 非常好)。 但 为)健康状态(SOH)始终保持100%(我们的客户预计健康状态(SOH)保持在100% 、我们计划将 电量监测计(FG)的设计容量 mAh 从9600 mA 降低到8000 mA 除了影响 SOH 的计算之外、Design Capacity (以 mAh 为单位)也会影响 FG 的其他功能吗? 如果我们将 燃油表的设计容量降低 到8000mA (实际放电容量约为9100mA)、是否存在任何其他潜在风险
?
谢谢。