This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:降低电量监测计设计容量的影响

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518068/bq27z746-the-impact-of-reducing-the-designed-capacity-of-the-fuel-gauge

器件型号:BQ27Z746

工具/软件:

大家好

e2e.ti.com/.../Gauge-settings_5F00_Panasonic_5F00_NCR2170M_5F00_ID7473_5F00_KAYO_5F00_20250106.gg.csv

我有一个使用 BQ27Z746的产品。 它采用1S2P 配置、在室温下的电压为4.2V、9100mA 容量和 SOC 的精度(-20℃~60℃) 非常好)。 但 为)健康状态(SOH)始终保持100%(我们的客户预计健康状态(SOH)保持在100% 、我们计划将 电量监测计(FG)的设计容量 mAh 从9600 mA 降低到8000 mA 除了影响 SOH 的计算之外、Design Capacity (以 mAh 为单位)也会影响 FG 的其他功能吗? 如果我们将 燃油表的设计容量降低 到8000mA (实际放电容量约为9100mA)、是否存在任何其他潜在风险

 ?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QH 您好:

    我们不建议降低设计容量、因为这会影响电池电量监测计的算法、我们建议根据电池数据表设置您的参数。  

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    除了影响运行状况(SOH)之外、设计容量还会对什么产生影响? 它是否会影响 SOC、FCC、Qmax 的精度? 我们需要评估我们是否能够接受这种影响。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QH 您好:

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QH 您好:

    如果您希望保留电池的 SOH 并保留电池的整个功能、我们建议增加终止电压而不是设计容量。 由于老化和外部环境、的 SOH 仍会下降。

    谢谢您、
    Alan