Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:GPCRA0、 BQSTUDIO
工具/软件:
您好:
从最后一条消息开始、该相关的帖子将被报告给积木芯片的其他帖子
我们已经同意等到我们有了一个操作平台、现在情况就是这样。
最初、即使配置设置是干净的、SOH 为90%、我也无法将 SOH 设置为100%。
我长时间执行了几个周期、但现在如果有学习过程、SOH 已经减少、而不是"自动初始化"到100%。
我不知道如何在电池是新电池时将 SOH 设置为100%。
此致、
厘米