This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2105:用于升压引脚的外部升压转换器

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524117/lm2105-external-boost-for-boost-pin

器件型号:LM2105

工具/软件:

我的设计需要为 GVDD 使用5V 电压、通过外部二极管向 BST 引脚施加外部电压更合理。

此电压最高可达18V。  只要使用合适的二极管、您是否会发现 BST 引脚的外部源存在任何问题?

连接了电路片段。



谢谢
Glen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glen、

    只要不超过 VBST-VSH 绝对最大值规格、使用外部二极管就不应该成为问题。  确保当 FET 关断时、自举电容器 C11保持通过二极管正确充电、以便在 VSH 上升时出现适当的 VGS 电压。

    此外、确保5V 电源足够稳定、以免触发 UVLO。 如果触发、VDD UVLO 将关闭 GL 和 GH。

    谢谢您、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我一直保持5V 非常严格、所以应该没问题。

    感谢您的帮助!

    Glen