请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2105 工具/软件:
我的设计需要为 GVDD 使用5V 电压、通过外部二极管向 BST 引脚施加外部电压更合理。
此电压最高可达18V。 只要使用合适的二极管、您是否会发现 BST 引脚的外部源存在任何问题?
连接了电路片段。

谢谢
Glen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我的设计需要为 GVDD 使用5V 电压、通过外部二极管向 BST 引脚施加外部电压更合理。
此电压最高可达18V。 只要使用合适的二极管、您是否会发现 BST 引脚的外部源存在任何问题?
连接了电路片段。

谢谢
Glen