This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:参数配置

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521060/bq40z50-parameter-configuration

部件号:BQ40Z50

您好的团队、  

我可以在笔记本电脑中获得以下配置的支持吗?

工具/软件:

1、近 EDV Ra Param Filter、设置为默认值?μ s

 

   

   、电阻更新电压、设置为默认值?

 

  3、RES 弛豫时间、设置为默认值200s?

   、Ω 仿真近端 Δ、TRM 需要+TERM 电压3V 应该为3.2V - 3.5V、是否可以设置250mV?

 

   5、DeltaV Max Voltage Delta、Min Delta Voltage、Max Delta Voltage

规格中对这三个参数没有太多说明。 它们的功能是什么? 如何设置它们以更好地符合 IT 算法?

     

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    对于项目1至4、我相信此时可以将其保留为默认值。 是否可以共享当前测试的.log 文件? 这将使我们更好地了解是否需要改变这些问题。

    对于项目5、这些参数用于电量监测计检查放电期间电压变化的时间、以使其符合 QMax 更新条件:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    请参阅随附的 gg。 添加到工程。 对于项目5、您能否分享更详细的说明? 谢谢!

    Min/Max DeltaV 如何与 Qmax 更新配合使用? 还有另一个名为 DeltaV Max Voltage Delta 的 DF (描述为 有限的 DeltaV 变化)是否与"Delta V"相同?

    e2e.ti.com/.../LG_5F00_77Wh_5F00_LB3122MN_5F00_R505_5F00_ID5902_5F00_E771_5F005B00_confidential_5D00_.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    我们已收到您的更新、正在努力回复。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    如果电量监测计认为发生了放电、它将检查放电前后的电压变化、以确认它处于这些范围内、然后允许进行 QMax 更新。 由于最小变化为0、本质上只是检查在此期间电压是否降低。

    我相信另一个 DeltaV 值用于 TURBO 模式配置。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony、您能帮助我们回顾一下 gg 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我在.gg 文件中看不到任何明显的错误、但我认为我们需要先了解它在测试中的表现、然后才能确认其有效性。

    此致、

    Anthony