您好的团队、
我可以在笔记本电脑中获得以下配置的支持吗?
工具/软件:
1、近 EDV Ra Param Filter、设置为默认值?μ s

、电阻更新电压、设置为默认值?

3、RES 弛豫时间、设置为默认值200s?
、Ω 仿真近端 Δ、TRM 需要+TERM 电压3V 应该为3.2V - 3.5V、是否可以设置250mV?

5、DeltaV Max Voltage Delta、Min Delta Voltage、Max Delta Voltage
规格中对这三个参数没有太多说明。 它们的功能是什么? 如何设置它们以更好地符合 IT 算法?