This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:VEN 引脚和 BAT 引脚

Guru**** 2370220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504922/bq34z100-r2-ven-pin-and-bat-pin

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

您好、

1)我是否正确理解、BAT 端子读取电压的时序与 VEN 引脚输出电压的时序相同?

2)如果在 VEN 端子没有输出电压的情况下向 BAT 端子输入0V、是否正常?

3) VEN 端子输出2.5V 电压的周期是否发生变化? 我创建的电路板上有1个1、但 EVM 上有20个1。

4)如果我创建一个类似下面的电路, BAT 端子是否总是读出一个电压? 您是否还能检查电路图是否有任何问题?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、

    1-没有关于 BAT 端子和 VEN 的确切时序的文档、但当电池电量监测计读取电压时、有1秒的间隔

    2-不一定是由于电池电量计由电池供电、同样、大多数电池绝不能达到0V、因为它很可能导致不可逆转的损坏

    3-该时间应为1秒、但也可以取决于您设置的系统的数据闪存参数

    4-我已经标记了您的示意图,最大的问题是橙色,但很多原因,这是由于没有看到我们的应用程序之前相似. 通常、我们建议遵循 EVM/典型应用原理图。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的支持。

    2.我为我的解释不足而道歉。 我认为、当红色框中的 FET 关闭时、不会向 BAT 端子施加电压。 无论 VEN 端子是高电平还是低电平、如果没有向 BAT 端子施加电压、是否正常?

    4、感谢您的评分

    以下问题是否可以修复?

    -将 R1100从100K Ω 更改为1k Ω

    -移除 R1087和 R1101

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    2. 我很抱歉我的解释不够充分。 我认为、当红色框中的 FET 关闭时、不会向 BAT 端子施加电压。 无论 VEN 端子是高电平还是低电平、如果没有向 BAT 端子施加电压、是否正常?

    是的、无论 VEN 端子是高电平还是低电平、都可以向 BAT 端子施加电压。在不进行测量时、FET 只是为了尽可能地减少电流消耗。

    -将 R1100从100k Ω 更改为1k Ω

    我没有看到过将电阻器与热敏电阻并联的操作、在与团队讨论过该操作后、温度测量值会出现偏差。 为什么必须将其放入电路中。

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504922/bq34z100-r2-ven-pin-and-bat-pin/5786659 #5786659"]

    -移除 R1087和 R1101

    [/报价]

    这也应该起作用。

    最后、如果您也愿意、我们可以再次查看您的原理图。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    即使 VEN 变为 GND 电平、是否可以更改指定的电路?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    我目前正在研究它。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    对于您过去给我的答案、我还有一些其他问题。

    1-没有关于 BAT 端子和 VEN 的确切时序的文档、但当电池电量计读取电压时、间隔为1秒

    ->您说电池电量计读取电压的时间间隔为1秒、但理解它按下面波形中红色框所示的时间读取电压是正确的吗?

    3-它应该是1秒、但也可以取决于您已经设置系统的数据闪存参数

    ->可以更改哪个数据闪存参数来更改 VEN 终端的电压输出周期?

    我目前正在查看它。

    ->我希望您继续检查电路图。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    该引脚由 IC 在内部控制、可降低电流消耗。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    ->您说电池电量计读取电压的时间间隔为1秒、但理解它按下面波形中红色框所示的时间读取电压是正确的吗?

    [/报价]

    -这是一个设计问题,我需要联系一个响应,响应时间可能会有所不同。

    ->可以更改哪个数据闪存参数来更改 VEN 终端的电压输出周期?

    [/报价]

    -我附上了一个 e2e 供参考。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856665/bq34z100-g1-how-to-control-the-output-of-the-ven-pin

    谢谢您、
    Alan  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    此引脚由 IC 在内部控制、可降低电流消耗。

    ->抱歉。 我很困惑、因为我发了多个问题。 这回答了哪个问题?

    这是一个设计问题、我需要联系以获得响应、响应时间可能会有所不同。

    我是否正确理解您可以让另一个团队对此进行调查? 感谢您的支持。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    ->可以更改哪个数据闪存参数来更改 VEN 终端的电压输出周期?

    ->抱歉。 我很困惑、因为我发了多个问题。 这回答了哪个问题?

    [/报价]

    - VEN 是一个不能由用户控制的 PIN ,对不起的错误通信,因为我确实说了,但这是我的终端错误

    [引述 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504922/bq34z100-r2-ven-pin-and-bat-pin/5817764 #5817764"]

    我是否正确理解您可以让另一个团队对此进行调查? 感谢您的支持。

    [/报价]

    -我将不得不去运行测试,在我的最后,以验证这一点,你应该期待从这个结果下个星期的中旬。 但可以在1秒时进行 VEN 轮询、但是在咨询团队电压测量后、每秒轮询多次、但每秒仅更新一次。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    -VEN 是一个不能被用户控制的 PIN、很抱歉、由于我确实说了这是错误、但这是我最后的错误

    ->感谢您将更正通知我。 我知道用户无法更改 VEN 引脚的输出周期。

    根据客户确认的信息、EVM 的 VEN 引脚的输出周期为20秒、但理解这意味着用户无法更改的寄存器已更改、这是否正确?

    -为了验证这一点、我必须在我的最后进行测试、并且你应该在下周中旬之前得到这样的结果。 但可以在1秒时进行 VEN 轮询、但是在咨询团队电压测量后、每秒轮询多次、但每秒只更新一次。

    ->让我来测试一下会很有帮助。

    BAT 引脚电压输入的测量在1秒时是否也正确? 此外、BAT 引脚是否触发开始由 IC 内的计时器生成测量? IC 引脚是否发出触发器?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    您有任何更新吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    了解这意味着用户无法更改的寄存器已被更改

    是的,这是正确的

    ->请我对它进行测试非常有帮助。

    -当前由于工作负载,此任务已被推进

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的支持。

    -当前由于工作负载、此任务已向前推进

    ->感谢您花时间回复。 该测试是否可以回答我有关 BAT 引脚的问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    回答我关于 BAT 引脚的问题?
    [quote userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504922/bq34z100-r2-ven-pin-and-bat-pin

    1)我是否正确理解、BAT 端子读取电压的时序与 VEN 引脚输出电压的时序相同?

    [/报价]

    -请参考下面的 e2e ,它统计"( VEN)它将在进行电压测量时每1秒脉冲到2.5V。"

    E2E:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/296462/bq34z100-ven-pin-connection

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    很抱歉继续重复。

    请参考下面的 e2e、其中统计信息"(VEN)进行电压测量时、每秒将脉动一次至2.5V。
    [/报价]

    ->因为它说" 何时 进行了电压测量。"了解 BAT 端子的测量每1s 一次是正确的吗?

    此外、了解 BAT 端子的测量在 IC 启动并连接电池后立即开始是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    根据此信息、下面连接了这个 e2e:"进行电压检测时、BAT 引脚每1秒发出一次脉冲"。 此外、当电池连接时、所有电池电量计都会开始立即检测电压。

    E2E:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580225/bq34z100-g1-cannot-read-battery-voltage

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的支持。

    1. 据我所知,BAT 端子每隔1秒测量一次电池电压。 用户是否可以更改此测量的间隔?

    2.  

    我已经标记了您的原理图、最大的问题是橙色、但很多原因都是因为没有看到我们的应用程序事先是类似的。 通常、我们建议遵循 EVM/典型应用原理图。

    ->了解将 R1100的值从100k 更改为1k 的原因是增大流向 FET 的电流是正确的吗? 另外、您能告诉我在100kΩ 中使用 R1100时出现的问题吗?

    3.

    BAT 引脚在进行电压检测时每1秒产生一次脉冲

    -> IC 的内部计时器是否计算 BAT 引脚一秒脉冲生成的时间?

    当 VEN 引脚连接到 GND 时、当 BAT 引脚开始测量时时序如何变化? 是否仍保持一秒?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    您的更新已收到、我们将处理您的更新。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的检查。 如果有更新、请告知我。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504922/bq34z100-r2-ven-pin-and-bat-pin/5849020 #5849020"]

    1. 据我所知,BAT 端子每隔1秒测量一次电池电压。 用户是否可以更改此测量的间隔?

    [/报价]

    -不,这是不可能的

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504922/bq34z100-r2-ven-pin-and-bat-pin/5849020 #5849020"]

    ->了解将 R1100的值从100k 更改为1k 的原因是增大流向 FET 的电流是正确的吗? 另外、您能告诉我在100kΩ 中使用 R1100时出现的问题吗?

    [/报价]

    -100k Ω 可能会导致压降过大、但您需要在用户端进行测试、以验证它在系统中是否正常工作

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504922/bq34z100-r2-ven-pin-and-bat-pin/5849020 #5849020"]

    -> IC 的内部计时器是否计算 BAT 引脚一秒脉冲生成的时间?

    [/报价]

     "当电压检测发生时、BAT 引脚每1秒发出一次脉冲"。

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504922/bq34z100-r2-ven-pin-and-bat-pin/5849020 #5849020"]

    当 VEN 引脚连接到 GND 时、当 BAT 引脚开始测量时时序如何变化? 是否仍保持一秒?

    [/报价]

    -VEN 引脚应保持断开

    谢谢您、
    Alan