This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:CS 滤波器如何影响转换器的稳定性

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524724/ucc28c43-how-cs-filter-affect-the-stability-of-the-converter

器件型号:UCC28C43

工具/软件:

你(们)好

我正在将 UCC28C43用于100V 至1000V 15W 转换器的辅助电源

使用 R Sense 为0.5 Ω、并在 CS 引脚中使用 RFILTER = 1k 和 CFILTER = 100pf。

面对稳定性问题(一个脉冲宽38%、另一个脉冲小于1%)、即使输入电压超过270V、也有75度的相位裕度

当我将 Rfilter 更改为220 Ω 时、这个问题从270V 变为400V、CS 引脚滤波器与稳定性之间的关系是什么。

如果增加或减少滤波电容器 I、则没有变化、仅对电阻器变化做出响应。  此处显示了300V 不稳定情况下的漏极波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供您的原理图以帮助了解问题。 此外、请显示出问题的波形。 您显示的波形未显示问题。 您的波形实际上显示 Vds 似乎存在干扰、您需要监控 Vgs 以确保 Vgs 无干扰。

    我假设 Rfilter 是 Rcs 和 CS 之间的电阻器。 改变它将改变峰值电流瞬间、这会改变功率级增益。  

    需要测量发生的问题附近的相位裕度。 根据您的描述、您的75度相位裕度似乎并未在附近的问题操作中进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的假设正确、Rcsf =1k CCsf=100pF Rcs=0.5 Ω

    以下是 VDS (黄色)和 VCS (蓝色)的完整波形。

    我在附近的频率下测量的相位裕度、问题也显示相同、但观察到了一些阶跃变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的波形不会显示38%和1%的占空比变化。 请提供该波形

    什么是您的 RC? 下面的波形显示了电流的急剧增加、需要知道 Rcs 值才能确定变压器是否正常运行、还请提供 Vgs 一起帮助了解 Vds 和 CS 出现干扰的原因

    是来自仿真还是来自实际电路板测量的波特图? 它看起来非常干净-这似乎不是基于波形尖峰的实际电路板测量结果。 如果是实际电路板测量、请展示您的测量设置并说明您是如何进行测量的。