工具/软件:
你(们)好
我正在将 UCC28C43用于100V 至1000V 15W 转换器的辅助电源
使用 R Sense 为0.5 Ω、并在 CS 引脚中使用 RFILTER = 1k 和 CFILTER = 100pf。
面对稳定性问题(一个脉冲宽38%、另一个脉冲小于1%)、即使输入电压超过270V、也有75度的相位裕度
当我将 Rfilter 更改为220 Ω 时、这个问题从270V 变为400V、CS 引脚滤波器与稳定性之间的关系是什么。
如果增加或减少滤波电容器 I、则没有变化、仅对电阻器变化做出响应。 此处显示了300V 不稳定情况下的漏极波形。