This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SEP:器件无法正常工作

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523546/tps7h2201-sep-device-is-not-working-properly

器件型号:TPS7H2201-SEP

工具/软件:

您好团队:

Im 使用 TPS7H2201-SEP 且 Vin = 5V、当我将 ENA 置为有效时、输出变为3.6mV、输出电容为10uF、负载为17.5 Ω。

在引脚上具有以下值:

1-10 = 4.981V

11 (CS)= 190mV

12 (ENA)= 1.2V (VIN 上升后、使用不同的电压源手动置位)

13 (OVP)= 573mV (请参阅附图)

14-17 = 0V (GND)

18 (RTIMER)= 0.6mV (使用示波器测量时、其始终保持0.6mV)

19 = 0 (GND)

20 (IL)= 504mV

21 (ILTIMER)= 0.6mV   (使用示波器测量时、其始终保持0.6mV)

22 (SS)= 4.981V

23-33 (VOUT)= 3.6mV (而不是5V)

*如果我将负载更改为4.7k Ω、则输出更改为~270mV



 https://ibb.co/V0z06gQq 原理图照片质量更佳

测量 OVP 引脚-在650mV 以上没有过冲、测量值为573mV。

请帮助我找到这里的问题。

谢谢、

道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道德、

    我需要一些时间进行调试、明天由 EOD、CST 在此处发布更新

    谢谢、

    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道德、

    我仍在努力寻找解决方案、并将在 EOD 星期一再次更新您。

    同时、

    1.如数据表中的表8-1和表8-2所示、RTIMER 不应连接到 VIN。

    2.启用功能是仅出于调试原因手动上拉、还是在调试前它是原始原理图的一部分?

    3、ILTIMER 连接到电容器和 VIN 的原因是什么? 这是允许的、但这种情况并不常见、因为它只是将 ILTIMER 编程为数据表表表8-1中的 VIN 选项。

    谢谢、

    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elisabeth:  

    感谢快速响应,这是令人困惑的,但在示意图中,以红色标注 NC 表示未连接。
    因此、R69、R70和 R75未连接。

    另外、我尝试了使用 TPS7H2201-SEP 页面中的 PSpice 模型在 LTSpice 中进行检查。


    看起来工作正常、如数据表中所述、使能开路内部 FET 的电压接近0.65V。

    谢谢、

    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我发现 OVP 电压高于低压阈值的问题、我必须更改分压器、使其低于低压阈值、现在其工作正常。

    感谢您的帮助:)
    道德。