工具/软件:
您好团队:
Im 使用 TPS7H2201-SEP 且 Vin = 5V、当我将 ENA 置为有效时、输出变为3.6mV、输出电容为10uF、负载为17.5 Ω。
在引脚上具有以下值:
1-10 = 4.981V
11 (CS)= 190mV
12 (ENA)= 1.2V (VIN 上升后、使用不同的电压源手动置位)
13 (OVP)= 573mV (请参阅附图)
14-17 = 0V (GND)
18 (RTIMER)= 0.6mV (使用示波器测量时、其始终保持0.6mV)
19 = 0 (GND)
20 (IL)= 504mV
21 (ILTIMER)= 0.6mV (使用示波器测量时、其始终保持0.6mV)
22 (SS)= 4.981V
23-33 (VOUT)= 3.6mV (而不是5V)
*如果我将负载更改为4.7k Ω、则输出更改为~270mV
。 
https://ibb.co/V0z06gQq 原理图照片质量更佳

测量 OVP 引脚-在650mV 以上没有过冲、测量值为573mV。
请帮助我找到这里的问题。
谢谢、
道德。