This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689:TPS53689/CSD95410的输出电压

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521444/tps53689-output-voltage-of-the-tps53689-csd95410

器件型号:TPS53689

工具/软件:

您好:

我有一个关于 TPS53689/CSD95410的输出电压的问题。
根据随附的配置文件、我将 Rail#2的 VOUT_COMMAND 设置为0.85V、
但实际输出的是0.693V。

由于负载电流约为5A、因此输出电压似乎过低。
您能帮助我了解导致此问题的原因吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../Script.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    您是否为此电源轨设置了 DCLL 值? 电源轨电压达到.85V、然后您打开了5A 负载。 DCLL 将允许压降。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    设置直流 LL。 但是、如图所示、它是0.5 mΩ、因此即使电流为5A、也几乎没有压降。
    此外、如果 DC LL 设置为低于0.3 mΩ、则启动变得不稳定、输出停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您查看期间、我们对中断深表歉意、但关于上述问题、似乎电压因 CPU 侧的 SVID 而降低。 很抱歉。

    另一方面、当环路补偿的直流 LL 值设置得极低(低于0.3 mΩ)时、输出电压有时会停止运行、如下图所示。 您是否知道这可能是什么原因造成的?
    (__LW_AT__线圈会有噪声、但实际波形是一个干净的阶跃形状。


    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    您在该电源轨上有多少个相位?

    这是什么平台和什么铁路? 您正在使用 SVID、因此我假设 Eagle Stream、但不知道哪个轨道。

    我还没有看到像您共享的启动波形。 您能给我发送您的控制器配置以便我可以查看吗? 您在启动时可能会遇到一些不稳定的情况。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nash

    平台是 Birch Stream、有一个目标阶段。

    我将提供配置文件。 文件中有两个导轨、我们在这两个导轨上都观察到问题。(请将文件扩展名更改为"tifsp")

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../Config_5F00_file.tifsp.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    禁用缓冲泵可能有助于启动。

    只是为了验证、在这种 VR、89和410配置下、PVCCIN 电源轨不是 TVLR?

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nash:

    哪个设置对应于"缓冲区减少"?
    此外、由于 CPU SKU 的功耗很低、我们使用的是标准 VR (而不是 TLVR)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    寄存器 B4h 的位13 USER_DATA_04需要写入0。  

    如果选择 GUI 左侧的 Advanced Mode、该选项将在您共享了屏幕截图的 GUI 的 DVID 部分中变为可用。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nash:

    我会尝试你教我的设置。

    谢谢你。