工具/软件:
您好:
我有一个关于 TPS53689/CSD95410的输出电压的问题。
根据随附的配置文件、我将 Rail#2的 VOUT_COMMAND 设置为0.85V、
但实际输出的是0.693V。
由于负载电流约为5A、因此输出电压似乎过低。
您能帮助我了解导致此问题的原因吗?
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Nash
平台是 Birch Stream、有一个目标阶段。
我将提供配置文件。 文件中有两个导轨、我们在这两个导轨上都观察到问题。(请将文件扩展名更改为"tifsp")
谢谢你。