请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63030 工具/软件:
您好的团队、
我们的功率电路就是 TPS63030。 图1 是电路概览、图2是启动时的波形。
关于这一点、
TSP63030通过其 UVLO 功能在 T7至 T9时关断、但 VOUT 引脚上仍保留大约5V 的电压。 没关系吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.