This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:当 Vin<2.50V (UVLO)时输出电压保持

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524419/tps63030-output-voltage-remains-when-vin-2-50v-uvlo

器件型号:TPS63030

工具/软件:

您好的团队、

我们的功率电路就是 TPS63030。 图1 是电路概览、图2是启动时的波形。

关于这一点、
TSP63030通过其 UVLO 功能在 T7至 T9时关断、但 VOUT 引脚上仍保留大约5V 的电压。 没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Taiki、

    是的、器件正常。  

    一个问题是、屏幕截图中 TPS63030的最终输出电压为7V、是真的一个问题吗? 如果是、则它超出了建议的最大输出电压5.5V、并可能会损坏器件。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持和关注,陶.

    我们设计中 TPS63030的 VOUT 为5.5V 典型值。 在建议值范围内。

    此致

    Taiki