This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:需要了解电路设计相关信息

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733, TIDA-050038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519882/lp8733-need-clarification-regarding-circuit-design

部件号:LP8733
主题中讨论的其他器件: TIDA-050038

工具/软件:

I2C 信号应上拉至什么电压电平? 这些信号在内部指什么? 在我的设计中、额定信号为3.3V。 我是否需要对它们进行电平转换以连接到 LP8733?

数据表中的任何其他位置都未提及 VIO。

我设计中的 Vana 为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我设计中唯一可用的1.8V 电压是 PMIC (LP8733中的 LDO1)本身的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、  

    I2C 上拉电阻通常被拉至在 PMIC 开启时始终开启的1.8V 或3.3V 电源。  
    5V Vana 将过高、1.8V 输出可能无法按时间排序。  

    3.3V 上拉源适用于 SDA 和 SCL 线路。  
    请注意、对于大于1.95V 的电压、I2C 总线无法支持高速模式(3.4Hz)。
    所有其他速度模式都可以在3.3V 下正常工作:

    此致、  
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、我可以使用一个电阻分压器将5V (连接到 VIN 和 Vana)分压为1.8V、并将其用于上拉。 没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、  

    这也应该没问题、因为 I2C 线路消耗的电流不大。  
    如果 Vana 始终是稳定的5V、则分压器不应该是问题。

    通常、如果有3.3V 电源轨可用、则最好使用该电源轨。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    关于出厂 OTP 编程和器件订购的另一个问题:

    以下仅是可订购器件? 我是否可以提供 OTP 编程输入?

    我需要特定的电压输出和上电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上表所列器件上方的预编程参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、  

    上表中器件的参数可在相应的技术参考手册 (此处)中找到。  

    该器件不可由用户编程。 需要 根据商业案例评估定制出厂编程 OTP 器件的可能性。
    有关更多信息、请联系您当地的营销代表。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    谢谢。 这真的很有帮助。

    (数据表中应该提供这些链接、旁边应该是表格中可订购器件的旁边。 这将节省我很多时间。)

    根据这些手册、LP87334E 或47似乎非常合适。 我将仔细阅读两个手册、如果有任何问题、请返回。

    同时、我有几个与电路相关的问题:

    • 什么是 CPol?
    • 在 TIDA-050038模块中、是否未使用 CPol?
    • 在 BUK 输出端使用22uF 后的用途是什么?
    • FB_B0引脚应该连接到输出电容器处还是目标连接附近?

    谢谢、

    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示的 CPol:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    有关 LP87334E 技术手册的2个问题:

    1. OTP 是否可以在工作台上重新编程?

    2.如果没有、在上电后多久可以开始使用 I2C 进行编程? 是否必须等待电源正常状态为高电平并且输出保持稳定?

    我担心的是降压稳压器1上的电压比我的电路需要的电压高0.05V (超过5%)。 因此、在将其重新编程为0.8V 之前我无法提供它。

    此外、该器件的上电顺序也不符合我的要求。

    如果 OTP 可以在工作台上重新编程、这是最好的情况。

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 I2C 在 STBY 模式下进行 I PROGRAM、这是否意味着负载不能达到0.85V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、  

    感谢您的反馈。 我 将研究 是否在 LP8733数据表中链接了 TRM。

    关于您的电路问题:

    • C_POL 是负载点电容器。 这些放置在应用中的负载处。
    • 在 TIDA-050038中、C_POL 放置在处理器附近、如 CPU 页面而不是 PMIC 页面所示。  
    • 0.1uF 输出电容器用作去耦电容器、可最大限度降低噪声
    • 对于远程电压检测、FB_B0可以放置在目标连接附近(到负载点)、否则 FB_B0可以连接到本地输出电容器。  

    关于 OTP 问题:

    • 无法在工作台上对该器件的 OTP 进行重新编程、器件将在下电上电时复位为默认的 OTP 值。
    • 上电后、您必须等待1.2ms、然后才能尝试使用 I2C 进行写入
    • 在重新编程时保持 EN 为低电平、可以在不启动器件的情况下对器件重新编程。
      要在器件不上电的情况下对器件重新编程为默认值:
      1. 为 VSYS 供电
      2. 保持 EN 低电平
      3. 等待1.2ms 并将所需的设置写入寄存器
      4. 将 EN 拉至高电平
      5. 器件将以写入的设置开始。

    如果您对上述流程或器件的总体情况有任何疑问、敬请告知。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的答复。

    我们的主要问题是、所有器件都不会与默认输出电压匹配、并且我们每次上电时都必须通过 I2C 对输出电压进行编程、这会产生很大的开销。

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、  

    您是否能够共享系统需求的输出电压、以便我能够了解是否有更适合您的设计的产品?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    由于 LP8733的各种限制、我们正在考虑探索直流/直流和 LDO。 我选择器件后、如果有任何问题、我会回复您。

    同时、您是否可以建议使用稳压器从5V 输入生成+2.5和-2.5V 电压? 输出电流要求100mA。

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的工作温度范围:-40°C 至125°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、  

    感谢您的更新。

    我只处理 PMIC 产品、因此我可能会要求您在特定器件型号下创建一个新主题、以便重定向至转换器器件专家以获取稳压器建议。  

    LM27762这样的 器件可能可以满足您的需求、但似乎不符合所需的工作温度范围。  
    请创建一个新主题 、以连接到可能对产品线专家有更好建议的产品线专家。  

    谢谢!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的支持。 非常感谢!

    此致、
    Shubhangi