主题中讨论的其他器件: TIDA-050038
工具/软件:
I2C 信号应上拉至什么电压电平? 这些信号在内部指什么? 在我的设计中、额定信号为3.3V。 我是否需要对它们进行电平转换以连接到 LP8733?


数据表中的任何其他位置都未提及 VIO。

我设计中的 Vana 为5V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
I2C 信号应上拉至什么电压电平? 这些信号在内部指什么? 在我的设计中、额定信号为3.3V。 我是否需要对它们进行电平转换以连接到 LP8733?


数据表中的任何其他位置都未提及 VIO。

我设计中的 Vana 为5V
您好 Shubhangi、
I2C 上拉电阻通常被拉至在 PMIC 开启时始终开启的1.8V 或3.3V 电源。
5V Vana 将过高、1.8V 输出可能无法按时间排序。
3.3V 上拉源适用于 SDA 和 SCL 线路。
请注意、对于大于1.95V 的电压、I2C 总线无法支持高速模式(3.4Hz)。
所有其他速度模式都可以在3.3V 下正常工作:

此致、
Sarah
您好、Sarah:
谢谢。 这真的很有帮助。
(数据表中应该提供这些链接、旁边应该是表格中可订购器件的旁边。 这将节省我很多时间。)
根据这些手册、LP87334E 或47似乎非常合适。 我将仔细阅读两个手册、如果有任何问题、请返回。
同时、我有几个与电路相关的问题:

谢谢、
Shubhangi
您好、Sarah:
有关 LP87334E 技术手册的2个问题:
1. OTP 是否可以在工作台上重新编程?
2.如果没有、在上电后多久可以开始使用 I2C 进行编程? 是否必须等待电源正常状态为高电平并且输出保持稳定?
我担心的是降压稳压器1上的电压比我的电路需要的电压高0.05V (超过5%)。 因此、在将其重新编程为0.8V 之前我无法提供它。
此外、该器件的上电顺序也不符合我的要求。
如果 OTP 可以在工作台上重新编程、这是最好的情况。
谢谢、
Shubhangi
您好 Shubhangi、
感谢您的反馈。 我 将研究 是否在 LP8733数据表中链接了 TRM。
关于您的电路问题:

关于 OTP 问题:
如果您对上述流程或器件的总体情况有任何疑问、敬请告知。
此致、
Sarah
您好 Shubhangi、
感谢您的更新。
我只处理 PMIC 产品、因此我可能会要求您在特定器件型号下创建一个新主题、以便重定向至转换器器件专家以获取稳压器建议。
像 LM27762这样的 器件可能可以满足您的需求、但似乎不符合所需的工作温度范围。
请创建一个新主题 、以连接到可能对产品线专家有更好建议的产品线专家。
谢谢!
此致、
Sarah