Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750EVM 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
工具/软件:
EVB 输入宽电压测试12V~49V 可以稳定在21.5V。
电压拉至50V 后、EVB 通信异常、不再工作。
(EVB 规范中的输入:4.5V~55V)您能否帮助排除或解决 EVB 无法正常工作的问题?

错误消息、如红色文本(现在已完全不活动)