This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:符合输入电压、但不工作

Guru**** 2397825 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522467/bq25750evm-meets-input-voltage-but-does-not-work

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

EVB 输入宽电压测试12V~49V 可以稳定在21.5V。

电压拉至50V 后、EVB 通信异常、不再工作。

(EVB 规范中的输入:4.5V~55V)您能否帮助排除或解决 EVB 无法正常工作的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    感谢您的研究。

    您能详细说明一下沟通是否异常?

    您的电池电压是多少?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    输出上是否有任何负载? 您能给我发送一个看到的波形吗?

    您收到哪种类型的通信错误消息?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     错误消息、如红色文本(现在已完全不活动)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    感谢您提供新信息。 我没有看到 EVM 无法在50V 下进行通信。

    我有几个问题可以帮助进行调试:

    • 是否确保在启动 BQSTUDIO 之前插入 EV2400?
    • VAC 和 VBAT 上的电压是多少?
    • VBAT 上有负载还是 VBAT 仅悬空?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 是否确定在启动 BQSTUDIO 之前插入 EV2400?是的
    • VAC 和 VBAT 上的电压是多少?输入50V VAC (J1) 且 VBAT (J3)=0V
    • VBAT 上有负载还是 VBAT 仅悬空?只是悬空
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    如果您连接10V 左右的直流电源(通过移除 EN_CHG 跳线禁用充电)、您能否与 EVM 通信?

    此致、
    Ethan Galloway