Thread 中讨论的其他器件:BQ27531-G1
工具/软件:
我的配置方式与下面的基准电路相同。
我通过将电池包的热敏电阻输出连接到 TSpin 来测量温度。
但是、在比较电池的充电和放电状态时、温度会在大约 3 至 4°C 之间波动(我已附加波形数据以供参考)。
请问这是否是由于 R24 的影响、或是否有其他可能的因素?
附加的波形如下所示:
CH1:+ BAT
Ch2:VCC
CH3:BI/TOUT
Ch4:TS
您可以看到、在充电和放电期间、TSpin 电压会在 40mV 左右波动。