This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:充电期间及其他时间的 TSpin 电压波动如何?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520451/bq27532-g1-what-about-fluctuations-in-the-tspin-voltage-during-charging-and-at-other-times

器件型号:BQ27532-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQ27531-G1

工具/软件:

我的配置方式与下面的基准电路相同。
我通过将电池包的热敏电阻输出连接到 TSpin 来测量温度。
但是、在比较电池的充电和放电状态时、温度会在大约 3 至 4°C 之间波动(我已附加波形数据以供参考)。
请问这是否是由于 R24 的影响、或是否有其他可能的因素?

附加的波形如下所示:
CH1:+ BAT
Ch2:VCC
CH3:BI/TOUT
Ch4:TS
您可以看到、在充电和放电期间、TSpin 电压会在 40mV 左右波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否验证温度变化是否不是来自电芯本身。 可能会看到电池本身正在放电和充电的情况下温度发生变化。 另一个误差也可能来自热敏电阻本身。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我使用热电偶测量电池和热敏电阻的温度、但没有波动。
    在室温下、充电期间的温度为 29.7°C、放电期间的温度为 31.6°C。 当时、电芯和热敏电阻的温度在 30°C 保持恒定。
    如果还有其他可能的错误原因、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的更新已收到、我将处理您的回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    目前在这方面的进展是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    根据您的最后一条消息、您似乎遇到了校准问题、我将了解如何校准您的系统。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    经确定、充电和放电期间 TS 引脚的电压波动是由 R24 处的压降引起的。
    是否对控制 BQ27531-G1 的 MPU 获得的温度值执行校正计算、这是纠正这一问题的唯一方法?
    您能否确认 BQ27531-G1 是否具有校正功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己解决了!