主题中讨论的其他器件: UCC28064
工具/软件:
你好。 我对 UCC256404 的启动有疑问。
我的设计运行良好、但我在开始时遇到了满载问题。 trafo 的输出设计为 80V 和 10A (800W)。 器件在负载高达 3A 时启动、否则每秒重新启动一次。 启动时、它在高达 10A 负载下运行良好。 来自的输入电压在启动时未降低电压。 VCC 电容器为 1000uF。
我尝试增加 LL/SS 电容器、它启动速度较慢、但仍然不会在高负载下启动。
我尽量减小 ISNS 电流检测电阻(从 100 欧姆降至 90 欧姆、再降至 75 欧姆)、在较高负载条件下启动时几乎没有影响。
哪些器件计算的参数及其 UCC256404 设置组合可以增加启动负载? 我不明白是什么 导致问题。 我现在仅使用电阻器负载进行受控负载测试、它不是从计算出的负载值开始。
我重新计算了 LL/SS、ISNS、BW A、我尝试了更多组合、但在开始时负载较高、然后是 240W 仍会出现问题。
我的器件由 UCC256404 控制电源供电、具有更多的电容器、在启动 时必须为其充电、这会在启动时导致更多负载。
实际计算包含在 Excel file.e2e.ti.com/.../UCC25640x-Designcalcul_5F00_80V_5F00_10A_5F00_primar_5F00_170u_5F00_load_5F00_forum.xlsx 中