This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:在计算出的较高负载下启动时仍然存在问题。

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525398/ucc256404-still-problem-with-starting-with-higher-calculated-load

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28064

工具/软件:

你好。  我对 UCC256404 的启动有疑问。  

我的设计运行良好、但我在开始时遇到了满载问题。 trafo 的输出设计为 80V 和 10A (800W)。 器件在负载高达 3A 时启动、否则每秒重新启动一次。 启动时、它在高达 10A 负载下运行良好。 来自的输入电压在启动时未降低电压。 VCC 电容器为 1000uF。

我尝试增加 LL/SS 电容器、它启动速度较慢、但仍然不会在高负载下启动。

我尽量减小 ISNS 电流检测电阻(从 100 欧姆降至 90 欧姆、再降至 75 欧姆)、在较高负载条件下启动时几乎没有影响。

哪些器件计算的参数及其 UCC256404 设置组合可以增加启动负载? 我不明白是什么 导致问题。 我现在仅使用电阻器负载进行受控负载测试、它不是从计算出的负载值开始。

我重新计算了 LL/SS、ISNS、BW A、我尝试了更多组合、但在开始时负载较高、然后是 240W 仍会出现问题。

我的器件由 UCC256404 控制电源供电、具有更多的电容器、在启动 时必须为其充电、这会在启动时导致更多负载。

实际计算包含在 Excel file.e2e.ti.com/.../UCC25640x-Designcalcul_5F00_80V_5F00_10A_5F00_primar_5F00_170u_5F00_load_5F00_forum.xlsx 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:

    您能尝试将 LL/SS 电容器增加到 2.2uF 吗? 此外、您还可以调整 VCR 电容器以增加启动频率。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在将 LL/SS 电容器增加到 2uF 后、对 VCR 电容器进行一些调优。 它从 4A 负载开始。 6A 负载未启动、但 I 测量了 PFC 电压、这会在 300V 以下开始时降低、即 STOP Voltage。 我必须增加 PFC 电容、我会看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我增加了 PFC 输出的电容、没有很大的差异。

    PFC 通过以下参考设计实现: https://www.ti.com/tool/PMP21366

    80V/2A 负载下的 PFC 电压输出电压 (1:10):

     80V/4A 负载下的 PFC 输出电压 (1:10):

    80V/6A 负载下的 PFC 输出电压 (1:10):

    这将导致 UCC256404 关断、PFC 电压降至 300V。

    是否可以更改 UCC28064 的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:

    是、由于 BLK 停止电压为 300V、每当 PFC 电压降至 300V 时、 UCC256404 都会关断。

    能否在另一个线程中查看  UCC28064 设置。

    此致、

    亚米尼。