This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:当器件进入睡眠模式时、LM5148 的下面提到的 10uA 电流源会关闭

Guru**** 2375870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521850/lm5148-the-10ua-current-source-mentioned-below-for-the-lm5148-turns-off-when-the-device-enters-sleep-mode

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM5137LM5149

工具/软件:

您好的团队、

下面提到的 LM5148 在器件进入睡眠模式时会关闭 10 μ A 电流源、对吗?

在 PFM 模式下的行为期间、我们观察到在低负载条件下、器件会进入不连续模式、并且 EN 信号的迟滞无法正常工作。

我们怀疑原因可能是器件进入睡眠模式时电流源会关闭。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电流源在睡眠模式下关断以节省静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hegarty、

    感谢您的答复。

    增大输出电流是避免因不连续模式而进入睡眠模式的唯一方法吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以在 FPWM...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hegarty、

    感谢您的答复。

    我知道、当进入睡眠模式时、10uA 恒流源会关闭。

    在低负载条件下使用 PFM 模式时、器件将由于不连续模式而进入睡眠模式、并且不会产生迟滞、因此它不会工作、对吧?

    我的客户需要在低负载条件下保持效率、并且无法使用 FPWM 模式或增加输出电流。

    是否有替代器件可以在低负载条件下同时使用迟滞功能来保持效率?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 LM5137。 它在 EN 上具有电压和电流迟滞。 但请注意、它是一款双通道控制器、因此可能超出了您的需求。

    您是否需要 80V 输入能力? 我们还有一款 42V 器件、目前正在采样、即将发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hegarty、

    感谢您的答复。

    感谢您对 LM5137 的建议。

    该器件仅提供 Q1 级器件、目前处于预发布状态、对吗?

    此外、我检查了数据表、进入睡眠模式的条件与 LM5148 和 LM5149 相同、对吗?

    在这种情况下、10uA 恒流源会关闭、即使使用 RUV3、迟滞也不起作用。

    此外、我目前使用的是 48V 输入。 在上述条件下是否有任何替代器件?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、LM5137 的 EN 电压迟滞为 50mV。 器件系列将于本月晚些时候发布。