主题中讨论的其他器件: LM5137、 LM5149
工具/软件:
您好的团队、
下面提到的 LM5148 在器件进入睡眠模式时会关闭 10 μ A 电流源、对吗?
在 PFM 模式下的行为期间、我们观察到在低负载条件下、器件会进入不连续模式、并且 EN 信号的迟滞无法正常工作。
我们怀疑原因可能是器件进入睡眠模式时电流源会关闭。

此致、
Kyohei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Hegarty、
感谢您的答复。
感谢您对 LM5137 的建议。
该器件仅提供 Q1 级器件、目前处于预发布状态、对吗?
此外、我检查了数据表、进入睡眠模式的条件与 LM5148 和 LM5149 相同、对吗?
在这种情况下、10uA 恒流源会关闭、即使使用 RUV3、迟滞也不起作用。
此外、我目前使用的是 48V 输入。 在上述条件下是否有任何替代器件?
此致、
Kyohei