This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3110:WDI 输入端的建议运行条件

Guru**** 2395935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525330/tps3110-recommended-operation-conditions-at-the-wdi-input

器件型号:TPS3110

工具/软件:

你好

我目前使用的是 TPS3110 IC

查看 DS I 时、注意在“建议运行条件“下、WDI 输入转换在 MR'时应为 100ns/V 最大值  

我想知道“先生“的含义是什么?  

当 MR'=低电平时、该 100ns/V 是 WDI 允许的最大值吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    很抱歉、数据表 指出 WDI 和 MR 具有相同的 VIH、VIL 和压摆率限值。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse  

    感谢您的快速响应

    通常、压摆率单位为 1V/us、而在 DS 中、单位为 ns/V-、请阐明  

    此外、在 DS 中、MR 引脚上的建议电容器为 100nF:

    我可以计算此 100nF 电容器上实现此 100ns/V 要求所需的电流:

    ICAP=(dVcap/dt)*C=(1V/100ns)*100nF= 1A

    如果我的计算正确、我需要将 1A 驱动器连接到 MR 引脚、以便能够满足 100ns/V 要求、这听起来 不合理

    请提供建议

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    100ns/V 是 WDI 和 MR 的最大容许压摆率 您可以而且应该提供较慢的压摆率。 达到最大规格后、状态机可能会开始在检测边沿状态时遇到问题。  

    Jesse