请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3110 工具/软件:
你好
我目前使用的是 TPS3110 IC
查看 DS I 时、注意在“建议运行条件“下、WDI 输入转换在 MR'时应为 100ns/V 最大值

我想知道“先生“的含义是什么?
当 MR'=低电平时、该 100ns/V 是 WDI 允许的最大值吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Jesse
感谢您的快速响应
通常、压摆率单位为 1V/us、而在 DS 中、单位为 ns/V-、请阐明
此外、在 DS 中、MR 引脚上的建议电容器为 100nF:

我可以计算此 100nF 电容器上实现此 100ns/V 要求所需的电流:
ICAP=(dVcap/dt)*C=(1V/100ns)*100nF= 1A
如果我的计算正确、我需要将 1A 驱动器连接到 MR 引脚、以便能够满足 100ns/V 要求、这听起来 不合理
请提供建议
谢谢你