This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:仅供电方、240W PPS AVS

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525951/tps26750-source-only-240w-pps-avs

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

构建 240W 源、并想知道是否有任何可使用的“即插即用“降压转换器、或者我是否需要 MCU、DAC 和降压转换器?

我需要构建具有完整 AVS 功能的源。 输入可能是 48V/5A、TPS26750 作为 PD 控制器、然后我需要将输出电压切换到受电方请求的电压、例如 I2C->DAC/开关稳压器

我没有看到任何这样的芯片,只充电.

我知道可以使用 AVS 来触发固定电压、但是否可以针对 PPS/GPIO 轻松触发、或者是否需要 MCU 作为转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没有看到任何这样做的芯片、只收取费用。

    此器件可用于仅受电和双角色电源、但不能仅供电。  具体来说、是使用 BQ25756 进行充电。

    构建 240W 电源、并想知道是否有任何可使用的“即插即用“降压转换器、还是需要 MCU、DAC 和降压转换器?

    您需要解决双重角色的影响、但是的、您需要一个 MCU 来管理协商并由 VBUS 供电的电压((PD 将协商特定的合约、然后 MCU 需要读取协商的合约并在电源路径打开之前设置电压)。

    我知道我可以使用 GPIO 来触发固定电压、但我可以轻松地对 PPS/MCU 执行该操作、还是需要将 AVS 用作转换器?

    GPIO 可配置为由协商的 PDO 触发的输出。

    https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool /ver/1.1.0/

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr7/slvucr7.pdf#page=97

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 除了 TPS26850 之外、是否有更适合该应用的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不幸的是,不是在这个时候。  我们希望在 2026 年增加产品出货量。

    此致、

    Chris