主题中讨论的其他器件: BQ25756
工具/软件:
构建 240W 源、并想知道是否有任何可使用的“即插即用“降压转换器、或者我是否需要 MCU、DAC 和降压转换器?
我需要构建具有完整 AVS 功能的源。 输入可能是 48V/5A、TPS26750 作为 PD 控制器、然后我需要将输出电压切换到受电方请求的电压、例如 I2C->DAC/开关稳压器
我没有看到任何这样的芯片,只充电.
我知道可以使用 AVS 来触发固定电压、但是否可以针对 PPS/GPIO 轻松触发、或者是否需要 MCU 作为转换器?