主题中讨论的其他器件:TPS61070、 TPS61033、TPS61023
工具/软件:
我制作了一个评估板,用于 4 升压 DC-DC 转换器。 包括 TPS61022、TPS61033、TPS 61230 和 TPS61070。
输入由 3、2V 电池供电、输出均设置为 5V(通过电阻器)。
因此、第一次测试是同时为它们加电、但根本没有负载。
上电时、TPS61033 和 TPS61022 没有输出、并且变得非常烫、一条迹线很可能消失。
这不是很短、我测量输出和输入引脚、完全没有短缺。
我制作了两块电路板、它们都 有相同的问题。
TPS61070 工作、但 连接 0.3A 负载时、输出将降至 4.5V(空载时为 0.7V)。
TPS61023 是唯一一款按预期运行的器件。
该电路均在数据表中列出:75%的电路不起作用的问题可能是什么?