This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022 和 TPS61033 在没有负载的情况下会变热以进行烧录。

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61070, TPS61033, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523629/tps61022-the-tps61022-and-tps61033-turns-hot-to-burn-without-load

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:TPS61070TPS61033、TPS61023

工具/软件:

我制作了一个评估板,用于 4 升压 DC-DC 转换器。 包括 TPS61022、TPS61033、TPS 61230 和 TPS61070。

输入由 3、2V 电池供电、输出均设置为 5V(通过电阻器)。

因此、第一次测试是同时为它们加电、但根本没有负载。

上电时、TPS61033 和 TPS61022 没有输出、并且变得非常烫、一条迹线很可能消失。  

这不是很短、我测量输出和输入引脚、完全没有短缺。  

我制作了两块电路板、它们都 有相同的问题。

TPS61070 工作、但 连接 0.3A 负载时、输出将降至 4.5V(空载时为 0.7V)。

TPS61023 是唯一一款按预期运行的器件。

该电路均在数据表中列出:75%的电路不起作用的问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nan:

    感谢您联系我们。 该设备的专家不在办公室。 请期待下周的回复。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充 测试信息、TPS61022 和 TPS61033 的感应输出侧没有振荡波形、芯片似乎无法切换到工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nan:

    我今天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nan:

    您所附的原理图太小。 请重新附加一个清晰的版本。

    另外、请提供用于检查的布局。

    3.2V Vin 至 5V Vout 是一个非常常见的应用。 我认为存在一些与设置相关的问题、导致设备无法正常工作。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    很抱歉、 无法清楚地阅读原理图。 这是较大的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nan:

    请添加输出电容器、使其靠近每个升压转换器、然后重试。

    从 OUT 引脚到 Cout 再到 GND 引脚的路径应尽可能短。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TPS61022 Cout 上添加一个 10uF 电容器、非常靠近输出引脚、但没有帮助、在未施加负载的情况下仍会热至地狱和 1.8V。
    似乎芯片是坏的,但两个相同的板是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用新的 TPS61022 单元、 在 VOUT 处添加一个 10μF 电容器并将其放置在靠近芯片的位置、并断开所有负载、然后检查器件是否可以在电路板上正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、  

    正如您所说的、我在 H1 上添加了 10uF 电容器、它足够靠近芯片、而且根本没有负载。 它只是没有预期的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nan:

    如果下面这样的采用新 TPS61022 的电路不起作用、请测量并提供所有引脚上的电压。 尤其是在 VIN、EN 和 SW 引脚上。  

    此致

    Lei