This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:如何在 Fusion Digital Power Designer 中构建工程?

Guru**** 2406950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS53681, TPSM831D31EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491919/tpsm831d31-how-to-build-a-project-in-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPSM831D31
TPS53681 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

  在 Fusion Digital Power Designer 中找不到 TPSM831D31 或 TPS53681、如何配置该器件? 请提供建议。

软件版本为 7.10.1

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有说目前我们 没有 TPSM831D31、只想先构建离线工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在其他线程中看到了下面的回复,所以如果有人能帮助我先用评估板构建配置,我需要两个导轨:0.84V@120A, 0.94V@40A

    “Fusion GUI 不支持 TPSM831D31 离线。 但是、一旦连接了实时 TPSM831D31、GUI 就会检测到该器件、您可以对器件进行编程。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fushen、

    确认 TPSM831D31 和 TPS53681 在 Fusion 的离线模式下均不可用。  

    多相控制器和模块的配置需要了解终端系统原理图和布局以及 负载的交付规格。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们能否通过这种方式实现:您可以帮助我与 TPS53861 一起构建工程草案 、并向我发送工程文件、这样我就可以对其进行编辑以满足我的要求。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wang

    请从 https://www.ti.com/tool/TPSM831D31EVM 订购 TPSM831D31 模块 

     然后、您可以启动 Fusion GUI 进行连接以生成配置文件或进行修改。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    如果有指南、可以告诉我如何基于 TPSM831D31 构建配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    EVM 指南是此 EVM 的唯一可用文档、涵盖了如何配置器件。

    您可以尝试查看 GUI 概况。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvub51 

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    我找到了 https://www.ti.com/lit/ug/sluubl0/sluubl0.pdf、这个好像 是  TPS53681。

    我对 Fusion UI 中的以下部分有疑问:

    1. fsw、默认值为 600kHz、我应该更改此部分、这会导致什么差异?

    2.输出电压下降,将其设置为零会有问题吗?

    3.模式设置页面,如果此页面可以保留默认设置?

    我已将该零件配置为.xml 文件、是否可以将其发送给您以供查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fushen、  

    1. 更改开关频率 (FSW) 将改变控制器对负载变化的响应速度。 将 fsw 值设置得过低将导致瞬态负载性能不佳、而使 fsw 设置得过高将导致控制器不稳定。 默认的 600kHz 是良好的起点 。
      1. 如需更多信息、请阅读  TPSM831D31 数据表中的第 7.3 节或 TPS53681 数据表中的第 7.3 节。   
    2. 将 Vout 降至零没有问题。
      1. 如需更多信息、请阅读  TPSM831D31 数据表中的第 7.3.2 节或 TPS53681 数据表中的第 7.3.1.1 节。   
    3. 将取决于您正在为其供电的计算器件(CPU / FPGA /等)。 英特尔需要不同的操作规范、以考虑处理器的生成和类型、因此需要根据您的计算设备的要求来了解需要进行哪些设置。 测试 EVM 时、默认设置没有问题。  

    只是为了确认:您是否订购了 TPSM831D31EVM 或 TPS53681EVM-002? 否则、支持配置文件的作用很小。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答、我现在也在研究 TPS53681、  在构建原型器件之前、我会检查是否应该购买评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、 我已经购买了 TPSM831D31EVM、现在我已经配置了电路板、但没有输出、J8 和 J9 上的跳线已移除。 您能帮助我检查这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我发现原因是软件狗下拉了  TPSM831D31 的 ENABLE 引脚。

    但 我还有其他问题、在点击“Store config to NVM“后、裕度高值和裕度低值会设置为零

    我附加了配置文件、需要您的帮助才能 查看。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPSM831D31-_4000_-PMBus-Address-105d-Project_2D00_0506.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fushen、  

    很高兴听到你收到了这个板,并一直在学习如何使用它。 请务必通读用户指南、了解 如何操作该器件和电路板: https://www.ti.com/lit/ug/snau240/snau240.pdf  

    要回答您的问题、请确保 在“操作“部分中启用了裕量调节。  

    要对 ENABLE 引脚进行注释、 如果您想绕过 ENABLE 引脚、可以将 On/Off CONFIG 选项设置为“0x1B Operation Only“、以通过 Fusion GUI 实现电压调节。  

    配置文件没有任何问题、根据您的应用程序、您可能需要更改“瞬态“中的设置以满足瞬态要求、但这一切都取决于您正在调节的 CPU/负载的规格。   

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    问题仍然与裕度高和裕度低设置有关、例如我将裕度高设置为 0.84 伏电源轨的裕度低设置为 0.82、在我点击“STORE TO NVM“后、裕度低和裕度高设置重置为零、我试过几次、结果是相同的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fushen、  

    几个提示:  

    1. 完成“写入 NVM“后、确保对 TPSM831D31 进行下电上电。  3.3V 只需在几百毫秒内保持低电平。 由于 3.3V 电压轨需要极小的电流、并且在某些情况下、电源电容器 会在 PSU 关断后将 3.3V 电压轨保持在高电平数秒、因此应确保电源在关断后将其完全放电。  
    2. 有时 Fusion GUI 软件可能会很困难。 写入 NVM 并对模块进行下电上电后、关闭 Fusion 软件、然后重新打开 该软件以刷新从模块中读取的所有数据。  

    如果不起作用、那么在写入数据并存储到 NVM 时、您能否共享日志?  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    您可以看到 成功存储 到 NVM 的日志、但正如我之前提到的、在下电上电并重新连接评估板后、高裕度低设置 将丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fushen、  

    请验证在存储到 NVM 后关闭并重新打开 Fusion GUI 软件。  

    我正在努力在此处查找要在实验室中测试的 EVM、以尝试重新创建您的问题。  

    此致、
    Nick Z