TPS53681 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
在 Fusion Digital Power Designer 中找不到 TPSM831D31 或 TPS53681、如何配置该器件? 请提供建议。
软件版本为 7.10.1
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
在 Fusion Digital Power Designer 中找不到 TPSM831D31 或 TPS53681、如何配置该器件? 请提供建议。
软件版本为 7.10.1
谢谢
Wang
请从 https://www.ti.com/tool/TPSM831D31EVM 订购 TPSM831D31 模块
然后、您可以启动 Fusion GUI 进行连接以生成配置文件或进行修改。
此致
颐和
你(们)好
EVM 指南是此 EVM 的唯一可用文档、涵盖了如何配置器件。
您可以尝试查看 GUI 概况。
https://www.ti.com/lit/pdf/slvub51
此致
颐和
您好、Yeuo
我找到了 https://www.ti.com/lit/ug/sluubl0/sluubl0.pdf、这个好像 是 TPS53681。
我对 Fusion UI 中的以下部分有疑问:
1. fsw、默认值为 600kHz、我应该更改此部分、这会导致什么差异?
2.输出电压下降,将其设置为零会有问题吗?
3.模式设置页面,如果此页面可以保留默认设置?
我已将该零件配置为.xml 文件、是否可以将其发送给您以供查看?
你好、Fushen、
只是为了确认:您是否订购了 TPSM831D31EVM 或 TPS53681EVM-002? 否则、支持配置文件的作用很小。
此致、
Nick Z
您好、Nick、
我发现原因是软件狗下拉了 TPSM831D31 的 ENABLE 引脚。
但 我还有其他问题、在点击“Store config to NVM“后、裕度高值和裕度低值会设置为零
我附加了配置文件、需要您的帮助才能 查看。
谢谢!
e2e.ti.com/.../TPSM831D31-_4000_-PMBus-Address-105d-Project_2D00_0506.xml
你好、Fushen、
很高兴听到你收到了这个板,并一直在学习如何使用它。 请务必通读用户指南、了解 如何操作该器件和电路板: https://www.ti.com/lit/ug/snau240/snau240.pdf
要回答您的问题、请确保 在“操作“部分中启用了裕量调节。
要对 ENABLE 引脚进行注释、 如果您想绕过 ENABLE 引脚、可以将 On/Off CONFIG 选项设置为“0x1B Operation Only“、以通过 Fusion GUI 实现电压调节。 
配置文件没有任何问题、根据您的应用程序、您可能需要更改“瞬态“中的设置以满足瞬态要求、但这一切都取决于您正在调节的 CPU/负载的规格。
此致、
Nick Z
你好、Fushen、
几个提示:
如果不起作用、那么在写入数据并存储到 NVM 时、您能否共享日志?
此致、
Nick Z