工具/软件:
您好:
我在电路中将 TPS22811 用作开关。 我有一个经过滤波的 12V 输入到芯片的 IN(引脚 5)。 EN_N/OVLO(引脚 2)是使用分压器进行 12V 输入降压(分压器将输入降至 1.07V)。 EN/UVLO(引脚 2)是来自电压序列发生器芯片 (LTC2977) 的 3.3V 信号。 DV/DT(引脚 7)连接到 3300pF 电容器。 IMON(引脚 9)连接到与 GND 相连的 1kΩ 电阻器。 输出端有一个 10uF 的电容器。
此电路通常具有 5A 负载并正常运行。 但是、我需要为此芯片提供短路保护、当我将输出短接至 GND 时会观察到两个问题。
第一个问题:当我将输出短接至 GND 时、观察到在输出因短路保护而关闭之前、从输出到 GND 的电流为 37A。 数据表指出输出应该会锁闭、但在大约~6 秒后短路消除后、即使我没有关闭/打开 EN/UVLO 引脚或循环通电、输出也会开启。 为什么输出没有锁存?
第二个问题:当我短暂应用短路时、我看到输出关闭。 但是、在输出关断后、我先关闭 EN/UVLO 引脚、然后再次打开、这样将重新打开输出。 但是、我观察到输出在使能信号变为高电平~2 秒后开启。 它几乎就像单元在短路后处于某种复位模式一样。
希望提供任何建议。
谢谢你