This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:短路问题

Guru**** 2540110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521687/tps22811-short-circuit-problem

器件型号:TPS22811

工具/软件:

您好:

我在电路中将 TPS22811 用作开关。 我有一个经过滤波的 12V 输入到芯片的 IN(引脚 5)。 EN_N/OVLO(引脚 2)是使用分压器进行 12V 输入降压(分压器将输入降至 1.07V)。 EN/UVLO(引脚 2)是来自电压序列发生器芯片 (LTC2977) 的 3.3V 信号。 DV/DT(引脚 7)连接到 3300pF 电容器。 IMON(引脚 9)连接到与 GND 相连的 1kΩ 电阻器。 输出端有一个 10uF 的电容器。  

此电路通常具有 5A 负载并正常运行。 但是、我需要为此芯片提供短路保护、当我将输出短接至 GND 时会观察到两个问题。

第一个问题:当我将输出短接至 GND 时、观察到在输出因短路保护而关闭之前、从输出到 GND 的电流为 37A。 数据表指出输出应该会锁闭、但在大约~6 秒后短路消除后、即使我没有关闭/打开 EN/UVLO 引脚或循环通电、输出也会开启。 为什么输出没有锁存?

第二个问题:当我短暂应用短路时、我看到输出关闭。 但是、在输出关断后、我先关闭 EN/UVLO 引脚、然后再次打开、这样将重新打开输出。 但是、我观察到输出在使能信号变为高电平~2 秒后开启。 它几乎就像单元在短路后处于某种复位模式一样。

希望提供任何建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    是执行此短路时的输入电压下降。 您捕获了任何波形。 您有多大的输入电容?

    显示单次捕获中两个问题(探测 Vin、Vout、EN 和 IMON 或电流)的波形。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arush、

    短路期间、我的输入电压下降了 110mV、因此降至 11.89V。 对于我的输入电容器、我有一个 100 μ F 钽电容器、一个 10 μ F 陶瓷电容器和一个 0.1uF 陶瓷电容器。

    下面是正在发生的事情的范围。 CH1(黄色)是芯片的输出电压(引脚 6)。 CH4 (RED) 是进入 EN/UVLO 引脚的信号。 CH2(绿色)是输出电流。 短路已施加、12V 输出下降。 然后移除短路。 然后关闭 EN/UVLO 引脚、然后重新开启。 此时应重新打开输出。 然而、从 EN/UVLO 引脚变为高电平到输出开启有~300ms 的延迟。

    下面是另一个作用域。 CH1(黄色)是芯片的输出电压(引脚 6)。 CH4 (RED) 是  EN/UVLO 引脚。 与之前的示波器屏幕截图发生相同的情况、但测得的延迟接近 2 秒。

    如果您能想到为什么会出现这么长的延迟、请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    在输出短路的情况下、我们应该确保的一点是 Vout 不应低于器件的绝对最小值。 在波形中、我无法看到电压。 但只要有可能低于–0.3V。 这可能会导致一些意外行为。 此外、在您的情况下、执行延迟启动的器件在一段时间内没有发生、对吧? 因此、我怀疑这种绝对最小值违例是更可能的原因。  

    您遇到的第一个短路保护问题是闭锁故障。 是的、这是闭锁故障。 当电流超过 I_FT 时、快速跳变会关断器件。 器件将在几微秒的抗尖峰脉冲时间后重试。 如果短路是错误的短路、并且只是瞬态、则重试将成功、器件应恢复、但如果是真正的短路、器件将无法重试并保持闭锁状态。

    奇怪的是、您是否在多个器件中看到了这两个问题。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arush、

    在短路事件期间、输出最终变为负值。 我在电路的输出端添加了一个二极管、可防止输出变为负值、并解决了我看到的问题。 感谢你的帮助。

    谢谢您、

    Liam