Other Parts Discussed in Thread: LMR51610, LMR51450, LMR51610-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR51450、
工具/软件:
我使用 PSPICE for TI 分析 LMR51610 的运行情况。
但我对这种方法有一些问题。
第一个问题是、当我使用 PSPICE 中内置的模型数据时、 收到错误消息“ERROR (ORPSIM-15461):X_U1 的接口节点数不正确“。
此问题可通过下载并使用最新的模型数据来解决。
第二个问题是、当我使用最新模型数据在如下一个简单电路上运行 PSIPCE 时、PSPICE 即使在一天之后也无法完成计算工作。 如果我使用模型数据中包含的示例项目、PSPICE 将在几分钟内完成计算工作。 当我将模型数据用于电路时、模型数据显示为 LMR51450_TRANS。 模型数据的内部是否正常?

第三个问题是 LMR51610 有两个开关频率、一个是 400kHz、另一个是 1.1MHz。 如何更改模型数据中的开关频率?
谢谢你。