This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:如何将模型数据用于 PSPICE

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51610, LMR51450, LMR51610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503571/lmr51610-how-to-use-the-model-data-for-pspice

器件型号:LMR51610
主题中讨论的其他器件: LMR51450

工具/软件:

我使用 PSPICE for TI 分析 LMR51610 的运行情况。
但我对这种方法有一些问题。

第一个问题是、当我使用 PSPICE 中内置的模型数据时、 收到错误消息“ERROR (ORPSIM-15461):X_U1 的接口节点数不正确“。
此问题可通过下载并使用最新的模型数据来解决。

第二个问题是、当我使用最新模型数据在如下一个简单电路上运行 PSIPCE 时、PSPICE 即使在一天之后也无法完成计算工作。 如果我使用模型数据中包含的示例项目、PSPICE 将在几分钟内完成计算工作。 当我将模型数据用于电路时、模型数据显示为 LMR51450_TRANS。 模型数据的内部是否正常?


第三个问题是 LMR51610 有两个开关频率、一个是 400kHz、另一个是 1.1MHz。 如何更改模型数据中的开关频率?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)和宏

    感谢您使用我们的产品!

    我将在星期一上查看并返回给您

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onkar。

    感谢您的答复。

    我们要在我们的产品中使用的器件是 LMR51610-Q1、以供您参考。

    在我们的原型中使用 LMR51610XFDBVR 和 LMR51610YFDBVR。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)和宏

    第二个问题是、当我使用最新模型数据在如下简单电路上运行 PSIPCE 时、即使在一天之后、PSPICE 也无法完成计算工作。 如果我使用模型数据中包含的示例项目、PSPICE 将在几分钟内完成计算工作。 当我将模型数据用于电路时、模型数据显示为 LMR51450_TRANS。 模型数据的内部是否正常?

    您是否检查了 LMR51610 模型? - https://www.ti.com/lit/zip/slum874

    我在我的系统上进行了检查、它对我来说正常工作

    第三个问题是 LMR51610 有两个开关频率、一个是 400kHz、另一个是 1.1MHz。 如何更改模型数据中的开关频率?

    我正在内部与模型的创建者进行检查。 当我听到他的声音后,我会回到你身边。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您是否检查了 LMR51610 型号? - www.ti.com/.../slum874
    >我在我的系统上检查,它对我有效


    是的、我使用了它。
    我在 slum874 中打开了“lmr51610_spice.opj"。“。
    我使用了“LMR51610 启动仿真“。
    在这种情况下、它可以快速完成计算并显示仿真波形。

    但是、如果使用了 slum874 中“LMR51610_TRANS.OLB"的“的模型数据、则无法完成计算。
    以下是有关如何使用该模型的步骤。 步骤应该正确。
    在这种情况下、为什么无法完成计算?

    第 1 步: 添加 OLB 文件。

    步骤 2:选择并放置 LMR51610_TARANS。

    第 3 步:将 OLB 文件的文件路径添加到仿真设置中。



    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)和宏

    在尝试放置  LMR51610_TARANS 进行选择和放置时、我遇到了相同的问题。 看起来文件有问题。 让我来看看它的设计人员。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也有同样的问题。 我期待着飞鸟去解决。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是和宏

    我已经联系了模型设计人员。 我一听到他的话,就会回到你身边

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨) 和宏

    很抱歉耽误你的时间  

    模型设计器目前不在我们的 BU 中、因此需要一些时间来获取反馈。 最可能的情况是 修改了 LMR51450_TRANS 模型以获取 LMR51610、因此您可以看到这一点。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨) 和宏

    您是否与 TI 签订了 NDA? 如果是、您可以分享详细信息吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到的答复。
    上周是日本的公众假期集合。


    但是、我认为您的问题不重要、
    我们通过交易代理购买了您的产品。
    贸易代理拥有与 TI 签订的一揽子合同、包括 NDA。
    我们与贸易代理签订了包括 NDA 在内的贸易合同。
    如果将进行调查、需要很长时间、 我们是否直接与您签订了 NDA。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨) 和宏

    我们需要 NDA 来共享 LMR51610 的未加密模型。 此外、我与模型设计人员确认了 LMR51610_trans 使用的是 LMR51450_trans 的符号。 这就是 PSPIC 显示其符号的原因、但模型是为 LMR51610 定义的、您可以继续使用该模型。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在偏离正轨。
    让我们回顾一下讨论的内容。

    在尝试放置 LMR51610_TARANS 时、我们共享相同的问题。
    因此、我们希望能在几分钟内获得能够正常工作的模型数据。

    我们在 slum874 中打开了“lmr51610_spice.opj"。“。
    我们使用了“LMR51610 启动仿真“。
    在这种情况下、它可以快速完成计算并显示仿真波形。

    我有一个重要的宣布。
    我意识到、对于“LMR51610 启动仿真“、仿真时间设置得非常短。


    这段很短的时间不足以重现器件的行为。
    这个设计人员正试图发挥我们的作用。

    LMR51610 是 TI 的新产品。
    因此、TI 仍有改进的余地、可以促进销售增长。
    只需修改 SPICE 数据。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuhiro

    看起来您使用的是稳态曲线、因此时间很短。 检查启动配置文件  

    时间约为 3ms

    我已经在我的系统中保持运行、我将在完成后与您共享完整的波形  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuhiro

    我运行了 3ms、我这边工作正常。 PFA 波形

    谢谢你

    此致

    Onakr Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuhiro

    请在您的身边尝试同样的方法,并告诉我这是否有帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    我使用了您建议的配置文件、并确认仿真计算已在短时间内完成。
    我对 LMR51610 的启动行为很满意。

    我想使用 PSPICE 检查两个行为。

    第一种是响应负载波动的行为。 当流经负载的电流波动时、如果电源 IC 的性能较差、输出电压将波动。

    第二个是响应输入电压波动的行为。
    例如瞬时中断、纹波、噪声和尖峰脉冲叠加。

    因此、所需的“运行时间“为 1 秒或更长时间。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuhiro

    第一种是响应负载波动的行为。 当流经负载的电流波动时、如果电源 IC 的性能较差、输出电压将波动。

    第二个是响应输入电压波动的行为。
    例如瞬时中断、纹波、噪声和尖峰脉冲叠加。

    这应该可以在几 ms 内实现。 您将能够在 10-20 毫秒或更短时间内捕获所需的行为。

    如果需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一个问题。 我想检查启动后的行为。 LMR51610 应需要等待大约 5 秒来稳定输出电压。 我想在超过 5 秒后检查几毫秒的行为。 请尝试运行该仿真。

    我想您会发现、您建议的仿真计算(仅为几毫秒)需要几天以上才能完成。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuhiro  

    我同意 5 秒需要很多时间。 我以前见过这种情况。 让我在我这边检查一下该设计

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想检查一下。

    如果您能够了解如何设置启动配置文件、请告诉我。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)和宏

    是否需要 5 秒之间的时间? 由于需要花费大量时间来进行仿真、并且仿真在两者之间停止。 该器件具有 2.3ms 的固定内部软启动时间、输出将在该 3ms 内稳定。 之后我们可以应用负载阶跃。 我知道、在实际应用中、5s 后可能会有负载瞬态、但我们不会模拟精确的曲线。  5-6 ms 的仿真配置文件应该在此处有效。 我将减少仿真时间 并与您分享结果。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)和宏

    检查启动完成后的负载瞬态图

    e2e.ti.com/.../Load-Transient-plots.zip

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)和宏

    检查这一个采取稍长的持续时间

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >> Load Transient plots.zip

    是的、我想这样做。

    您需要多长时间才能获得此结果?
    请告诉我如何设置此配置文件。
    我想将浪涌电压(例如负载突降)(例如 ISO16750-2 和 ISO7637-2)添加到您创建的结果中。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)和宏

    明天我将与您分享该文件 IST。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)和宏

    请检查 文件

    e2e.ti.com/.../LMR51610.zip

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您制作文件。
    该文件似乎是使用较旧版本的 Orcad 或 PSPICE 进行编辑的。
    如果在最新版本的 PSPICE for TI 中运行此文件、会出现奇怪的行为。
    我尝试更改此文件设置、但效果不好。

    错误消息为日语。
    这意味着、“标题:正在使用的服务器。 无法完成此任务、因为另一个程序正忙。 请按“更改“按钮 、然后选择“占线“程序并解决问题。“
    此消息会一直重复、因此我从任务管理器中退出。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuhiro

    我们在以下版本中创建了共享模型  

    请确认您的姓名

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的软件是最新版本、我的版本太相同。
    您已经知道这个问题了吗?
    您能告诉我解决方案吗?

    1.打开文件“lmr51610_spice.opj"</s>“

    2.将启动关于旧版本的转换向导。
    选择“Convert the project“(转换项目)、然后点击“Next"(“(下一步(下一步)。

    3.点击“完成“

    4、提出转换报告。
    点击“Close"。“。

    5.出现警告信息“ORCAP-2461"。“。
    点击“ok"。“。

    6.打开以下文件:
    “设计资源“->“.\r51610_spice.dsr"->“-> Steady_State ->“Page1"</s>“

    7.创建新的模拟配置文件。

    8.添加配置文件名称,然后点击“创建“。

    9、将 lmr51610 添加到库中。

    10、设置为每个时间参数。

    11、运行此模拟。

    12.显示消息“ORCAP-15051"。“。
    点击“是“。

    13.出现错误,它中止运行模拟。
    错误 (ORPSIM-15461):X_U1 的接口节点数不正确。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuhiro

    我在打开文件时收到初始提示。 可能我正在使用 PSpice for TI。 您也可以尝试使用、它是免费的。 此外、我认为您不需要添加配置文件。  

    谢谢你

    。 此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用的是 PSpice for TI。
    经过很多的命中和失误,我终于找到了正确的解决方案。
    解决方法是更改 MODE 参数。

    用于启动状态的 MODE= 0
    启动后稳态的 MODE= 1

    非常感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨)和宏

    感谢您的更新。

    此致

    Onkar Bhakare