Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987
工具/软件:
1.您好、我正在使用 TUSB1046EVM INT053 修订版 F。 我已将此 EVM 板从计算机板 (推出类型 6)或 PC 连接到在仅 DP 模式下工作正常的显示监视器。
设置:come module --> DP cable --> TUSB1046EVM 的 P3/J3 --> USB-C 至 HDMI 电缆转换器--> HDMI 电缆至监视器:工作正常 您能否提供 TUSB1046EVM 中加载的相同默认闪存映像文件、 用于在另一个我的定制电路板中进行仅 DP 测试???
2.我对 我设计中的此 TUSB1046 EVM TUSB1046EVM TUSB1046 USB Type-C 使能 器评估模块(修订版 A)有额外要求、即根据接收端器件的需求、需要可编程的 PD 用于 5V 至 9V 开关。 为此 ,我 添加了 EVM TIDA05-0012 设计的电路:PowerDuo Source 200W USB-C PD 参考设计 。
为了配置可变电压,我遵循了与 EVM TIDA05-0012 :PowerDuo Source 200W USB-C PD 参考设计中相同的 PDO_0 和 PDO_1 引脚排列 。 但不能 使用其他引脚示例 5V_PB 和 9V_PB、未使用按钮。 在这种情况下、我是否可以使用在线工具 TPS6598X-CONFIG IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com 针对 5V 和 9V 的 DP 交替模式和可变电力输送应用配置我 的 PD 芯片 TPS65987DH、如下面随附的原理图所示。????? 如果无法使用 Config 工具、我们需要为 TPS65987DH 编写我们自己的固件?? 这是可能的吗?