This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046EVM 测试以及 15W (5V@3A、9V@3A) 的电力输送

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526025/tusb1046evm-tusb1046evm-testing-along-with-power-delivery-for-15w-5v-3a-9v-3a

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987

工具/软件:

1.您好、我正在使用 TUSB1046EVM INT053 修订版 F。  我已将此 EVM 板从计算机板 (推出类型 6)或 PC 连接到在仅 DP 模式下工作正常的显示监视器。

设置:come module --> DP cable --> TUSB1046EVM 的 P3/J3 --> USB-C 至 HDMI 电缆转换器--> HDMI 电缆至监视器:工作正常 您能否提供   TUSB1046EVM 中加载的相同默认闪存映像文件、 用于在另一个我的定制电路板中进行仅 DP 测试???

2.我对   我设计中的此 TUSB1046 EVM TUSB1046EVM TUSB1046 USB Type-CTm 使能 器评估模块(修订版 A)有额外要求、即根据接收端器件的需求、需要可编程的 PD 用于 5V 至 9V 开关。  为此 ,我 添加了  EVM TIDA05-0012 设计的电路:PowerDuo Source 200W USB-C PD 参考设计 。

为了配置可变电压,我遵循了与 EVM TIDA05-0012 :PowerDuo Source 200W USB-C PD 参考设计中相同的 PDO_0 和 PDO_1 引脚排列 。 但不能 使用其他引脚示例 5V_PB 和 9V_PB、未使用按钮。 在这种情况下、我是否可以使用在线工具 TPS6598X-CONFIG IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com 针对 5V 和 9V 的 DP 交替模式和可变电力输送应用配置我 的 PD 芯片 TPS65987DH、如下面随附的原理图所示。????? 如果无法使用 Config 工具、我们需要为 TPS65987DH 编写我们自己的固件?? 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“641986" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526025/tusb1046evm-tusb1046evm-testing-along-with-power-delivery-for-15w-5v-3a-9v-3a

    1.您好、我正在使用 TUSB1046EVM INT053 修订版 F。  我已将此 EVM 板从计算机板 (推出类型 6)或 PC 连接到在仅 DP 模式下工作正常的显示监视器。

    设置:come module --> DP cable --> TUSB1046EVM 的 P3/J3 --> USB-C 至 HDMI 电缆转换器--> HDMI 电缆至监视器:工作正常 您能否提供   TUSB1046EVM 中加载的相同默认闪存映像文件、 用于在另一个我的定制电路板中进行仅 DP 测试???

    [/报价]

     TUSB1046 没有可用的闪存映像。 您计划使用 GPIO 模式还是 I2C 模式? 我可以帮助您正确配置它

    [引述 userid=“641986" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526025/tusb1046evm-tusb1046evm-testing-along-with-power-delivery-for-15w-5v-3a-9v-3a

    2.我对 TM  我设计中的此 TUSB1046 EVM TUSB1046EVM TUSB1046 USB Type-C 使能 器评估模块(修订版 A)有额外要求、即根据接收端器件的需求、需要可编程的 PD 用于 5V 至 9V 开关。  为此 ,我 添加了  EVM TIDA05-0012 设计的电路:PowerDuo Source 200W USB-C PD 参考设计 。

    为了配置可变电压,我遵循了与 EVM TIDA05-0012 :PowerDuo Source 200W USB-C PD 参考设计中相同的 PDO_0 和 PDO_1 引脚排列 。 但不能 使用其他引脚示例 5V_PB 和 9V_PB、未使用按钮。 在这种情况下、我是否可以使用在线工具 TPS6598X-CONFIG IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com 针对 5V 和 9V 的 DP 交替模式和可变电力输送应用配置我 的 PD 芯片 TPS65987DH、如下面随附的原理图所示。????? 如果无法使用 Config 工具、我们需要为 TPS65987DH 编写我们自己的固件?? 这是可能的吗?

    [/报价]

    我对此无能为力、因为 PD 控制器超出了我的专业知识范围。 一旦我们正确配置了 TUSB1046、我就可以重新分配给 PD 团队以获得更多支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Vishesh

    我计划仅 将 GPIO 模式用于 DP 交替模式。 我的目标是 连接触摸屏显示器,如 RIITEK 15.6 英寸便携式显示器 1920 X 1080 FHD IPS 超薄显示屏幕与 Type-C ,迷你, HDMI 端口为笔记本电脑, PC, Mac, Xbox, PS4; 包括智能护盖和屏幕保护膜、黑色:Amazon.in:计算机和附件 、并为该触摸屏显示器提供电力。

     

    1.抱歉、TUSB1046 没有闪存代码、它是 TPS65987DDH 的默认闪存映像文件、位于 TUSB1046EVM 版本 F 中用于备份、因为要使用其他闪存映像文件在此 EVM 上运行一些其他迭代。

    2.额外的要求是如何为 TPS65987DDH 的选定引脚排列在 GUI 上为 TPS65987DDH 配置 PDO、以便仅配置为 5V/3A 和 9V/3A。???

    3.为了像所附原理图中那样评估我 的定制/客户端电路板、我必须 根据我的原理图使用在线 TI 工具配置 PD TPS65987DDH 我可以有配置步骤吗??

    1.在 DP 交替模式下工作(4 条 DP 线路、具有翻转或不具有或 2 通道 DP+1 USB3 等) 使用 GPIO 模式

    2.最初提供 5V@3A 的电力输送,并根据与接收设备触摸屏显示器的邻近情况切换 9V/3A。

    3.使用 USB 接口工作触摸屏反馈。

     

    在最后一个问题上、我可以在不将目标器件与 FTDI 转换器连接的情况下在工具上创建映像文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以发送原理图 pdf? 我会进行审核并将此主题发送给 PD 团队。  

    这是 TUSB1046 EVM 上使用的 PD 控制器固件:

    e2e.ti.com/.../5270.INT053D_5F00_Firmware.bin

    [引述 userid=“641986" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526025/tusb1046evm-tusb1046evm-testing-along-with-power-delivery-for-15w-5v-3a-9v-3a/5868324 #5868324“]

    2.额外的要求是如何为 TPS65987DDH 的选定引脚排列在 GUI 上为 TPS65987DDH 配置 PDO、以便仅配置为 5V/3A 和 9V/3A。???

    3.为了像所附原理图中那样评估我 的定制/客户端电路板、我必须 根据我的原理图使用在线 TI 工具配置 PD TPS65987DDH 我可以有配置步骤吗??

    1.在 DP 交替模式下工作(4 条 DP 线路、具有翻转或不具有或 2 通道 DP+1 USB3 等) 使用 GPIO 模式

    2.最初提供 5V@3A 的电力输送,并根据与接收设备触摸屏显示器的邻近情况切换 9V/3A。

    3.使用 USB 接口工作触摸屏反馈。

    [/报价]

    我没有回答这些问题的专业知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我 在邮件中共享了文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的邮件中没有收到任何示意图。 您可以在 E2E 上接受我朋友的申请并通过私人消息分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WVSC_5F00_Carrier_5F00_Board-USB_2D00_C-disaply-port.pdf 请查找原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 GUI 中、我们能否离线保存闪存文件.bin 文件、而无需连接 TUSB1046EVM/TPS65987DDH 的硬件???

    在 GUI TPS6598X-CONFIG IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 中创建完整闪存文件 而无需连接到硬件时、我遇到以下错误。?

     

    2.我没有来自 Total Phase 的 Aardvark 编程器/适配器,我确实有 Cheetah 适配器从 Total Phase 有任何方法可以使用它来连接 GUI 到 TPS65987D 的 Flash IC。 对其进行编程??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是原理图审阅:

    e2e.ti.com/.../TUSB1046_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_ThermoFisher_5F00_Variant_2800_6_5F00_17_5F00_2025_2900_.pdf

    我不会再分配给 PD 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yadagiri

    。 我们能否在不连接到 GUI 中 TUSB1046EVM/TPS65987DDH 的硬件的情况下离线保存闪存文件.bin 文件????

    是的、请使用 GUI 中的“binary -> save binary -> Full flash binary“选项来保存二进制映像。

    您需要通过单击“更改文件“按钮在 PC 上选择一个文件位置。

    谢谢。此致、

    Chris