工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TPS61023、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
您能不能告诉我 PWM 模式和 PFM 模式之间纹波电压的差异
有关 PWM 模式和 PFM 模式下的纹波电压比较、请参阅图 8-3。 重负载下的开关波形和 数据表第 16 页上的图 8-4 和轻负载下的开关波形。
PWM 模式下的纹波电压约为 30mVp-p、PFM 模式下的纹波电压约为 90mV。
在 PFM 模式下、连续执行开关三次、纹波似乎增加到 PWM 模式下大三倍。
在 PFM 模式下、切换是否始终连续三次?
如果没有、请告诉我它是如何确定的。
由导通计时器决定
反馈电压有一个上限。
等等
ーーー μ s
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi