This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:PWM 模式和 PFM 模式之间的纹波电压差异

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526243/tps61023-differences-in-ripple-voltage-between-pwm-mode-and-pfm-mode

器件型号:TPS61023

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS61023、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能不能告诉我 PWM 模式和 PFM 模式之间纹波电压的差异

有关 PWM 模式和 PFM 模式下的纹波电压比较、请参阅图 8-3。 重负载下的开关波形和 数据表第 16 页上的图 8-4 和轻负载下的开关波形。

PWM 模式下的纹波电压约为 30mVp-p、PFM 模式下的纹波电压约为 90mV。

在 PFM 模式下、连续执行开关三次、纹波似乎增加到 PWM 模式下大三倍。

在 PFM 模式下、切换是否始终连续三次?

如果没有、请告诉我它是如何确定的。

由导通计时器决定

反馈电压有一个上限。

等等

ーーー μ s

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    上图可用于了解 PWM 和 PFM 模式下的不同行为。

    在 PWM 模式下、Vout 纹波是由低侧 FET 的导通/关断开关引起的、这很容易理解。

    我们重点介绍 PFM 模式。

    • 在此模式下、典型 Vout 目标(称为 VTH_PFM)是 PMW 模式下的 1.01 x 目标。
    • 当 Vout < VTH_PFM 时、该器件会进行开关、当 Vout > VTH_PFM 时、开关停止
    • 当设计器进行开关时、能量会充电到 Vout、Vout 会上升;当开关停止时、Vout 会下降。
    • 由于内部延迟、器件启动和停止开关的时间与 Vout =  VTH_PFM 的时间并不完全相同
    • 根据设计、一旦开关以 PFM 模式启动、它始终是三次。 它取决于 Vout、Cout、Iout 等。 但行为与上述描述相同。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您的答复。

    我知道、即使由于内部电路中的延迟而超过 Vth PFM、开关也会继续。

    数据表 7.4.2 指出这是由于内部比较器中存在延迟。

    ——

    在省电模式下、当 FB 电压升高并达到 PFM 基准电压时、由于内部比较器的延迟时间、器件会继续开关几个周期、然后停止开关。

    ——

    您能告诉我内部比较器的传播延迟吗?

    我还有一个问题:节能模式下的导通时间是多少 ns?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    您能告诉我内部比较器的传播延迟吗?

    大约为 1 2μs。

    我还有一个问题:在省电模式下打开多少 ns?

    在 节能模式下的开关阶段、仍可通过 Ton = T * duty 来估算导通时间。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您的答复。

    利用此信息、客户可以估算开关的大致数量。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    不用客气。

    如果客户有任何问题、请告知我。

    此致

    Lei