This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:未启动

Guru**** 2422190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526095/lm5137f-q1-not-starting-up

器件型号:LM5137F-Q1
主题: LM5137 中讨论的其他器件

工具/软件:

我是第一次在我自己设计的电路板上开启 LM5137F-Q1、我没有看到任何输出。 LM5137F-Q1 配置用于:

  • 单路 12V 输出
  • 400kHz 开关频率
  • 14V UVLO 关断
  • 16V UVLO 导通
  • 4.6ms 软启动时间
  • FPWM 启用
  • DRSS 开启
  • 27A IOCP(负载是电阻式加热器,两个通道的电流均为~23.5A)

您能否提供一些指导、说明如何启动 LM5137? 我看到以下内容:

  • Vin = 41.34V  
  • VDDA = 5V
  • VCC = 5V
  • EN1/2 = 2.48V
  • CNFG = 5V
  • AGND/SYNC = PFM
  • 了解其他哪些信号很重要?

启用该电路后、我会看到输出斜升至~144mV、然后停止并重试。

 t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、

    该问题可能与 DCR 电流检测电路有关、因为它可能导致引脚检查诊断在启动时失败。 尝试将 Rsense 减小到 1.5k(并相应地增大 Csense 以保持相同的时间常数)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我还觉得电感器 DCR 检测电路有故障、我一直在尝试各种值。 遗憾的是、没有这种特定电路的示例可供学习、并且针对这种特定用例、相关文档非常薄弱。 希望 TI 应用团队的某个人可以快速上手...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用可用的元件值进行测试、我尝试了以下操作:

    • Rcs = 200Ω、CCS = 4.7uF
    • Rcs = 909Ω、CCS - 1uF
    • 这些 5.11mΩ 电感器中的每一个都尽可能接近所选电感器的 Lo/Rdcr 4.7 μ H/Rdcr

    我还尝试移除了分压器 R205 和 R206、这些分压器用于根据需要设置过流阈值。 我还尝试用 0Ω 替换 R213 和 R237、但没有区别。

    不知道为什么将 TI 此主题设置为“TI 认为已解决“、但事实并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以安装分流电流检测装置来查看这样是否可以消除该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 4mΩ 分流器、只是看到了完全相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将 249Ω 与 ISNS1/2+串联在一起吗? 与电流检测无关。 发送完整的快速入门计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Isns1/2 上串联了 249Ω。 我附上了设计的计算器表。

    e2e.ti.com/.../LM5137F_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_CMBrevA.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 TI 12V 示例相比、我的原理图中的唯一显著差异是:

    • 电感器 DCR 检测
    • 固定 12V 模式 (4.99kΩ 至 VOUT1) 与使用 VSNS 和 FB1 分压器的可调输出间的关系

    我已经重新配置电路板以进行电流分流检测、行为没有变化。

    我尚未尝试可调输出模式、因为这种模式的返修稍多、但这正是 TI EVM 使用的模式、即使是 EVM 的 12V 单输出版本也是如此。 固定输出模式是否可能存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过监控 nFAULT 总和输出、我可以看到在启动时生成的故障。 现在只是尝试确定故障的来源...

    • PG1/2 引脚会被拉高(通过返修添加,使其不会打开)
    • CNFG、EN、INSNS1/2+、NFAULT1/2 均处于预期电平或未开路
    • VCC 为 5V
    • VDDA 为 5V

    不确定还要检查什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过在我们的 EVM 上实现您的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、您在上面提到了 4.99k。 12V 固定为 48.9kΩ 上拉至 VDDA、4.99kΩ 电阻器也连接到 VSNS 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我在 FB1 上有一个连接到 VDDA 的 48.7kΩ 上拉电阻器。 VSNS1/2 通过 4.99kΩ 串联电阻器分别连接到 VOUT1/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有使用。 我的电感器不合适、因此涉及更多的返工...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种两相设计。 如果是、您只需要 FB1 和 VSNS1。 FB2 和 VSNS 连接到 GND(这也是原理图中的内容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送更新的快速入门文件、其中包含分流电阻器配置和正确/降额的 Cout 值(44uF 看起来不太正确)。 此外、查看原理图、为什么 ISNS1/2+到 AGND 之间存在 4.99kΩ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的零件上的修正... FB2 和 VSNS2 连接到 AGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该分压器旨在用于获得所需的过流检测阈值。 我已将 4.99kΩ 从 ISNS1/2+移除到 AGND、并且行为没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen 和 Tim:

    我注意到 上面的电流原理图的 UVLO 配置如下:  

    但数据表中包含以下内容:

    这是否会影响它在启动时执行的 EN 引脚诊断?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于降低电流检测信号的分压电阻器将从 ISNS 经过 VOUT、因为这是差分电压(而不是到 GND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nicolas。 是的、EN 信号上的上拉至 VIN 可能是罪魁祸首。 我们可能需要更大的串联电阻。 我需要检查该 Vin-max 所需的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nicolas。 是的、EN 信号上的上拉至 VIN 可能是罪魁祸首。 我们可能需要更大的串联电阻。 我需要检查该 Vin-max 所需的值

    更新:看起来它将其识别为电源短路。  我知道、对于 30V 和 80V 输入、所需的最小电阻分别为 50kΩ 和 130kΩ。 如果此处的 Vin = 42V、则它介于两者之间(我将检查此特定 Vin-max 的最小值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说 NFET 的体二极管可能导致芯片检测到 EN 引脚短接至 VIN? 这里的目的是获得来自主机控制器的高电平有效使能信号。 我想没有预料到保护会看到这种情况。 也许串联二极管会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试将 Ruv1 更改为 121k、将 Ruv2 更改为 8.25k、而行为没有变化。  
    另外、计算电子表格似乎也需要更新。 我完全实现了电子表格对 Ruv1 和 Ruv2 的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在看到一个实际的输出、但它没有保持开启状态。 我现在已切换到基于分流器的电路、使用了 EVM 12V 版本(型号 002)上的相同器件。 我还更新了补偿电路值、使其与 EVM 相同、这与电子表格中建议的计算电路值不同。 您可以在下面看到输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让它发挥作用... 我需要添加 10pF。

    此外、FET 在实际位置不起作用。 我必须找出使能信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢更新。